大家好、
我们最近在启动期间遇到了 LM25149行为问题。
输入电压:24V
输出电压为12V
Fsw 600kHz
症状是电路板无法通电。 功耗为22mA 或160mA (电路板的其余部分几乎断电)。 尝试隔离问题时、我们发现问题是由 AEF 导致的、可能是 Vcc 过载。如果 R461被去焊、电路板将正常启动。 使用欧姆表测量时、该引脚似乎没有对 GND 焊盘短路。
在第一块故障电路板上验证了 C565、未发现任何可疑情况。 实际上在 IC 本身中。 今天、第二个电路板也出现了同样的问题。 在这两种情况下、电路板在断电一段时间后通电、而不是在运行时通电。 在发生故障之前、该部分电路未执行任何操作、因此不太可能发生示波器探头滑动。
有什么想法会导致这种行为? 是否可以发送故障芯片进行分析?
到目前为止、我们已运行了两批电路板。 在第一批中未观察到经过深度验证的样品、但样品数量有限(少于5个)。
在第二个运行中、两个板出现了此问题。 这可能是从不同的卷带组装的。 这两批芯片都是从 TI 获得的。 两个批次之间的差异是 COMP 循环组件值和 aef 值、否则变化不大。
明天我将调查您的热板是否有任何线索、但同时、我们也非常感谢您的任何建议。
谢谢你