This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:数据表说明 BQ7790521

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172414/bq77905-datasheet-clarification-bq7790521

器件型号:BQ77905

大家好、

请您澄清以下有关数据表的问题吗?

引脚 CHG 和 DSG 的最大输入和输出电流规格列为1mA。 (规范第6页)。  在提供的示例原理图中、第32页的 Rich 和 rdsg 列为4.5k Ω 电阻器。 在计算时、这允许大于1mA 的电流。  

最大电压为16V、推荐电阻为4、500欧姆、峰值电流为3mA。 是否存在拼写错误、BQ77905系列可以拉取和灌入大于1mA 的电流?

对于 CHG、这甚至更大。 16V 最大输入电压、1K 电阻可提供16mA 的电流。 比第6页上的绝对额定值大得多。

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin