This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:TPS65105在输入电压较低时内部发生故障

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171068/tps65105-tps65105-internally-fails-with-lower-input-votlage

器件型号:TPS65105

你(们)好

我们在现场看到了一些失败的 tps65105部件、我们正在尝试确定问题的原因、并运行了一些实验测试来尝试创建问题。 下面是该接口的原理图。

我们能够通过降低输入电压来销毁某些部件、并且看到工作部件在输入电压为3.7V 及以下时发生故障。

症状是在没有连接 LCD 接口时、输入电流大于1.5A。 (通常电流约为.45A)

当我们测量5V 电压轨的电阻时、我们看到电阻非常低 (< 10欧姆、有时约为1.5欧姆)、而 TI 器件未加电

我们已确认、通过移除故障电路板上的器件并使用新器件替换该器件、该器件确实会被损坏、然后电路板正常工作。

在查看数据表时、我没有看到应避免这种情况的具体说明、并且器件似乎限制了其输出电流、因此我认为该器件受到了保护、不会产生大输入电流。

我们没有专门设计电路板、但它是为我们的产品而设计的、我正在尝试进行一些高级调试

我有一些故障器件。 也许 TI 可以检查这些器件

您是否有任何具体建议供我测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iance、

    根据我对您的消息的理解、当 Vin<3.7V 时会出现此症状?  

    在 Vin 低电平之前还是在 Vin 低电平之后观察到1.5A 电流? 如果输入电压高于3.7V 不会导致此症状、则正常运行期间的电流值是多少?

    TPS65105的输入电流限制典型值为1.37A。 因此、我怀疑此症状可能是由过流引起的。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、它是在 Vin < 3.7V 时发生的、但我不知道它发生故障的确切电压。 我已经在高达3.7V 的电压下看到了故障、但可能是4V 会导致故障、我还没有尝试过。

    1.5A 在芯片看起来出现故障后发生。 一旦芯片发生故障、即使在断电5分钟后、芯片也无法恢复、并且在工作芯片中再次尝试、通常最大电流 约为0.45A

    您对内部电流限制的评论让我认为存在某种内部故障、但电流限制功能起到了保护作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iance、

    我有点困惑、如果在 IC 失效后发生1.5A 电流、为什么在发生故障后工作期间最大电流仅为0.45A?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    工作 芯片消耗的电流< 0.45A

    故障 芯片消耗的电流约为1.5A。 (一旦芯片发生故障、它将不再工作、并且始终消耗1.5A 电流、即使在断电几分钟后、我会重试为其供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iance、

    当您逐步降低 Vin 时、您是否看到 Vout 有任何下降? 因为 TPS65105通过检测 Vout 压降来提供故障保护。 因此、当 Vin 下降时、我怀疑 Vout 保持正常状态、然后导致过流损坏 IC。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TI 是否能够对损坏的器件进行故障分析、从而帮助您准确了解故障的原因?

    我遇到的问题是、我不确定应该采取什么措施来防止这种故障?

    兰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iance、

    请联系当地 FAE 以帮助您处理 FA。 但在本例中、我认为它与过流更相关、而与器件无关。

    那么、您能否按照我上次的回复查看 Vout 在 Vin 掉电时是否发生变化?

    BR

    Patrick