This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电期间的 CUVC 标志

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851094/bq40z80-cuvc-flag-during-charge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我正在尝试通过7节串联电池和高容量电池实现成功的学习周期。

充电期间、CUVC 标志出现、DSG MOSFET 打开。

您可以在下图中看到它、其中是压降/跳转。

 

禁用后、我仍然无法达到高于0x05的更新状态。

这是正常行为吗?

此致、

Dan

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dan

    我不认为禁用 CUVC 标志是导致学习失败的原因。 您的电池容量、放电率和化学 ID 是多少? 您是否使用 gpcchem 识别了您的 chem ID?  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

     我们有一个典型值。 容量为20.100mAh、放电电容约为 -2800mA。

    我们使用化学 ID 为0x2039的 Panasonic 电池。

    谢谢你。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我建议您使用更大的放电电流。 更接近 c/5的东西、以满足您的学习周期。 您如何识别正在使用的化学 ID 2039?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用 了 GPCCHEM、它为我提供了2039以外的另一个 chem ID。

    也使用了更高的电流。

    学习周期现已成功。

    感谢您的帮助!

    Dan