This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84A21:环路响应测量

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170917/tpsm84a21-loop-response-measurement

器件型号:TPSM84A21

大家好、

我想测量 TPSM84A21EVM 的环路响应。

EVM 上有 R7 (0欧姆)、我是否可以测量更改的 R7?

即使 VOUT 和 VS+内部之间有10欧姆电阻、也可以测量吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!  

    无需更改 R7。

    与它并联的10欧姆电阻和电容器实际上支持波特图测量。

    波特图测量设备供应商如何描述10欧姆电阻的测量结果。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

    e2e.ti.com/.../Bode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我知道、我将尝试使用内部10欧姆电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ytzhak、

    我使用内部10欧姆测量了环路响应。 R7被移除。

    VIN:12V、Vout = 1.2V、Iout = 5A

    增益在高频时增大、这是正确的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!  

    如您所知、您不应考虑高于开关频率的频率。

    以下是我从类似器件中找到的两个图、供您参考:

    增益和相位都变为高电平、然后回到特定频率。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak