This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852475/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

 在我们发布有关直流/直流转换器中 UCC28780应用的文章后、我们一直在计算 Cbulk 和 RPP (始终输出)

如果能澄清为什么会这样做,将不胜感激。

我们只是不知道这些值是否意味着计算出的其他值也可能是错误的!

PL 请参见本例中 SLUC644b 使用的最新版本。

您的帮助高度为 appreciatede2e.ti.com/.../SLUC644B_5F00_DCDC_5F00_Cbulk_5F00_Rpp.pdfe2e.ti.com/.../sluc664b5V3AMP_5F00_EQ30_5F00_OCT29_AD00_4PM.xlsx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我相信、这个问题已经在昨天的 E2E 帖子中得到解决。  该主题在之后的一段时间内出现、但它是相同的主题、因此我将关闭 该主题。

    正如我昨天提到的、我不确定新的计算器工具版本何时可用、但我们正在努力解决负值结果问题。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是:可以关闭此系列帖子。

    我想在你的详细答复之后,我们纠正了许多参数。

     对我们来说最重要的是磁性元件参数-如果这些参数正确、我们可以继续使用 PCB 制造厂。 其他所有值都可以稍后进行微调。

    再次来到 THnx。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    问题!

    当我在"输入"部分输入直流电压时、我没有注意到显著的变化、 在我们的例子中、输入直流电压 为380V:开关的 VDS 显示为768V、远高于所选的 GaN 器件和 PCB 布线。

    很明显、人们可以从 Vin/(1-d)...中得到这样的值...但数据表中没有显示任何 VDS 方程。

    现在、我们必须解决这个问题、但要晚于 PCB 制造后!

    您对此有什么巧妙的方法吗?

    我唯一的方法是串联连接2个低侧 开关:但这会使驱动串联连接的上一个开关复杂化。 这是大量的原理图更改。 我们确实拥有可用面积、因为 GaN 器件很小。 但我们将 I2Ron 损耗翻倍。

    不幸的是,MOSFET 不是一个选择……但 我可能没有其他出路。

    请参阅附加的文件 pl.e2e.ti.com/.../sluc664b12V4AMP_5F00_NOV3_5F00_8AM.xlsx

    有关这方面的任何想法都将得到极大的赞赏。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    我想我成功地从修订后的电子表格 SLUC644b 中获得了一致的结果。 Trivk 是您按照所述在"输入"中输入的内容、以及如何选择同步整流器降额。

    这个有点奇怪。

    因此、请忽略我在4安培负载下的12v 输出上的最后一个附件。

    相反、 请在此处查看新文件。 我有11个此类模块正在处理中、几乎所有参数的结果都非常好。  

    但是、SLUC644b 文件中存在一些错误。 我可以对它们进行编辑、以便您可以希望在下一个修订版中解决它们

    这是一个非常有价值的工具- E2E 社区将受益于这些更正。

    TI 也许知道这些。

    请告诉我。

    robine2e.ti.com/.../sluc664b12V4AMP_5F00_NOV3_5F00_9PM.xlsx

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    大约一个星期,我将无法深入研究这一点。 但是、如果您愿意 "编辑"您认为需要 注意的领域、这将有助于我们使用此计算器找到并解决问题。

    谢谢、

    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich

    当然可以。

    当我为下一个模块运行电子表格时、我将开始编辑。 有些非常小、有些则非常有用。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我们正在处理这一问题,但由于职责冲突、意外的方向调整 和有限的资源,速度比预期慢。  我们将继续改进计算器并发布新版本、但我无法预测 这种情况会有多快 、我不想作出无法兑现的承诺。   

    在这种情况下、我需要关闭这个线程、因为我们不允许它无限期打开。

    对于任何新问题、请启动新主题。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    没问题