This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:SHDN 引脚内部上拉详细信息

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006Y-Q1, LMR14030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172315/lmr16006y-q1-shdn-pin-internal-pull-up-details

器件型号:LMR16006Y-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030

尊敬的团队:

您能否分享有关 LMR16006Y-Q1的 SHDN 引脚上的内部上拉电阻的更多详细信息?

非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它具有与 LMR14030类似的 EN 功能、请参阅下文。 当 EN 高于 1.25V 时、电流为4.2uA、它可以拉高 EN。 当 EN 低于1.25V 时、它将变为1uA