This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:仿真器和数据表公式的差异

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850817/lm5085-difference-on-the-simulator-and-datasheet-formulas

器件型号:LM5085

大家好、团队、

我的客户开始使用 LM5085的 EVM。

遗憾的是、我们发现仿真器所说的内容与要应用的公式之间存在差异、您能帮我们解决这个问题吗?
建议从 SW/工具中进行以下捕捉:
而以下内容与 EVM 上安装的内容是相同的、如建议:
在软件中、我对选择 D1有严重疑问:
'二极管的额定电压必须为最大输入电压和最坏情况下的电流限制电平"
尽管 Rsns 增加以减少剪刀、但电流限制为3.4A-5.8A、因此产生6A 80V 的脉冲。
考虑到为了不受拓扑和电容器数量的限制、并且能够将它们分布在电路板上、例如、需要使用 RR、Cr 和 CAC 进行布局、以便为 IC 的运行生成最小纹波。
仿真器与数据表中所述的完全不同、例如:

"C2 (CAC)随后选择较大、而 C1通常为0.1µF μ F。 "

不清楚如何使用数据表公式计算3个分量、例如:

它没有考虑我们在 Vin 条件下使用它的方式、甚至低于标称值。
以下是 EVM 的 MOD:

R5 20mR

R3 2.4k

R4 390k

R2 549R

L1 33uH 饱和电流> 5.8A

R7 26.7k

C9 3.3nF

C10 33nF

C6 C7 generici 100uF 105°50V 低 ESR

 

您能帮助我们澄清这种情况吗?

提前感谢您的支持。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我将深入研究这个问题、并在今天或明天回来与您讨论。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    使用 LM5085数据表中的公式(9)、其中 Rsns = 20mΩ Ω、Radj = 2.4kΩ Ω、然后 ILIM = 4.8A。

    我不确定您对二极管的担忧是什么? 它是否符合输入电压规格?

    有关纹波注入网络的最新文献、请访问:

    http://www.ti.com/lit/an/snva874/snva874.pdf

    最终、RR 和 Cr 必须在 导通期间生成足够的纹波电压、以防止不稳定。

    我们现在建议使用较小(~100pF)的 CAC 电容、以便 FB 节点不会减慢。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    -Orlando Murray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ADRAIN、

    CAC 的值将设置负载瞬态响应的稳定时间。 有关3类纹波注入组件的更多详细信息、请参阅应用手册 snva874。

    此致、

    Tim