This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:温度传感器

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172267/bq27421-g1-temperature-sensor

器件型号:BQ27421-G1

您好!  

我们希望将 BQ27421用于 手持式医疗设备的新设计。  

出于安全原因、我们需要测量 PCB 的温度。  

我们看到 BQ27421具有内部温度传感器、但没有太多相关信息。  

1 -您能告诉我器件测量的温度是多少? 我的意思是、传感器位于电量监测计内部的位置。

2-为了了解塑料外壳内 PCB 的温度,建议使用此测量值吗?

3-我看到器件有两个可读取的寄存器:temperature () InternalTemperature()。  这两条命令之间的结果是否有差异?

谢谢、

莱昂纳多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    1。器件报告在 OpConfig 中设置的温度。 请参阅 TRM 第4.2节温度():0x02和0x03以及2.2温度测量。 2个选项是使用内部温度、否则主机将写入温度

    2.内部温度传感器位于芯片中的硅片上,用于测量 IC 的内部温度。 封装的导热性可能会导致表面温度与硅温度之间的差异。 您可以根据测量的精确度使用该值。

    3.请参阅 TRM 第4.14节 InternalTemperature():0x1E 和0x1F