This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:最大 MOSFET

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171930/lm74502-the-maximum-mosfet

器件型号:LM74502

大家好、

我的客户正在考虑使用 LM74502来驱动多个 MOSFET、 下面是客户计算、  

如果 Vcap >= 10*Ciss

1pcs       PSMN1R4-40YLD Ciss (max)= 10413pF  ->10Ciss*1pcs = 100.413nF     使用 VCAP = 220nF

2个        PSMN1R4-40YLD Ciss (max)= 10413pF  -> 10个 Ciss*2个= 200.826nF     使用 VCAP = 330nF

4个        PSMN1R4-40YLD Ciss (max)= 10413pF  -> 10个 Ciss* 4个= 401.652nF     使用 VCAP = 470nF

我们可以驱动的最大 MOSFET 是多少?

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chou Eddie:

    从技术上讲、只要电荷泵电容器的大小合适、LM74502-Q1的并联 FET 的数量就不受限制。 考虑到 LM74502-Q1的固定栅极拉电流和灌电流强度、增加并联 FET 的数量会增加 Ciss、因此导通和关断时间会略有增加。