This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:Lm27762正电压输出和负电压输出均可同时输出250mA 电流?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172173/lm27762-lm27762-positive-voltage-output-and-negative-voltage-output-both-can-output-250ma-current-at-the-same-time

器件型号:LM27762

大家好、

LM27762可以输出正负电压。  我想确保正电压 和负电压能够同时输出250mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的参与。 正电压和负电压均可输出高达250mA 的电流。 请确保器件输入电流低于500mA、以避免电流限制。  

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。