This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:使用 LM25116实现恒定电流

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849032/lm25116-constant-current-using-lm25116

器件型号:LM25116

您好,

我尝试使用 lm25116 ic 制作 cc CV 降压转换器。我使 CC 电路与此类似。 我的 CV 工作正常、但不是我的抄送。 我不知道如何在现有电路中添加 cc。 请进一步帮助我。 我在此附上了原理图。 原理图错误。 电流感应电阻器必须位于负接地侧。 我不知道如何继续下去。 我无法理解 cc CV 在 PWM 控制器 IC 中的工作原理。 我也无法理解 TI 的应用手册。 帮助我计算 TI 应用手册。 我想创建2.5-16V (工作正常)和 cc (0-20A)的变量 CV。

www.youtube.com/watch。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、

    我认为问题在于运算放大器电路。 请参阅视频中的原理图与下面您的原理图的比较。 视频原理图中包含一个增益为30的差分放大器(与您的相同)(您的增益为100)。 这连接到具有基准电压的放大器(您的有一个额外的电容器、似乎没有基准电压)。

    我建议将测试信号连接到运算放大器电路、以独立验证其是否按预期工作。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我尝试在接地侧使用电流感应、并在比较器配置中使用。 这对我来说很有用。