This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TI/TL431BIDBZR Vref 和纹波研究

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172196/tl431-ti-tl431bidbzr-vref-and-ripple-investigation

器件型号:TL431

您好, 您能帮您回顾和检查我们的以下问题吗?  

 TI/TL431BIDBZR 的1.Vref

我们测量的 Vref 与规格完全相同,Vka = Vref,IKA = 10mA,但结果是2.391V,2.388V,低于最小限制2.483V

TI/TL431BIDBZR  的电压纹波

我们通过示波器测量了 Vref、发现纹波约为0.4V。 它太大了。 请参阅以下波形。

3.TI/TL431输出电压

它不是设计所用的3.3V 电压、实际测量值为3.21V。

 

相同的原理图相同的电阻器/电容器和 PCBA,仅更改为另一个品牌 TL431,另一个品牌 TL431的电压基准接近2.495,VKA 为3.30V。

我们想知道问题的根本原因是什么、TI TL431上的区别是什么。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan  

    电流为10mA 时、TL431在0.1uF 电容器下不稳定。 请根据 数据表 和应用手册 SLVA482A 中的图7-18 (第-18页)更改 C80。 它将保持稳定。 在没有任何负载电容器的情况下、它将保持稳定(这是您可选的。)

    我相信 C79是 NC。  无需这样做、因为 REF 需要进行大量调节、并且不会消耗大电流。   

    注意: 不同公司的 TL431可能具有不同的稳定性区域。  您还可以查找 TL431LI,因为您的外壳中的 MAX IKA 小于15mA。 与 TL431相比、TL431 LI 的稳定性区域更窄。  

    此致

    Trailokya