This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13610:LMZ13610

Guru**** 1892755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608, LMZ13610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848152/lmz13610-lmz13610

器件型号:LMZ13610
主题中讨论的其他器件:LMZ13608

您好!

我们在电路板中使用 LMZ13610。我想知道为 LMZ13610和 LMZ13608获取5V/3A 输出所需的最小输入是多少。
我观察到、当输入电压大约为7V 时、稳压器将开始发出一些可闻噪声、并且它停止工作。
您能不能建议这样做的原因是什么?

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    根据 LMZ13610/8的用户指南、我预计将出现以下" 5V 输出所需的7V 最小输入电压"。 要全面评估电源模块、我建议您获取 LMZ13610EVM 并针对您的用例条件(VIN、VOUT、环境温度等)进行测试。 这样、您就可以直接比较 EVM 和电路板、了解器件的操作功能。 我不希望 EVM 在7VIN/5V 输出/3A 条件下出现调节问题。  

    您能否还提供开关节点的原理图和波形? 通过将示波器探针悬停在器件上方、可以间接测量开关节点。 您有多少电路板会出现这种可闻噪声和调节问题? 也许器件上已经有一些 EOS 损坏、这些损坏有可能影响器件的性能。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的回复。
    我已经测试了4个具有7V 电压的电路板、并且所有4个电路板都显示相同的行为。
    我已经附上了原理图和波形。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    我已经订购了 LMZ13610EVM、正在等待它发运给我。 收到电路板后、我将分享结果、并根据您的应用条件评估 EVM。

    同时、您能否尝试将输入电压扫描100mV 以查看器件何时开始进行调节? 对于5V/3A 应用、我希望输入电压开始在7到9V 输入之间调节。 此外、确保优化和短接输入电缆、以减少输入引线电感上的压降。  

    此致、
    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    我仍在等待收到该 EVM、该 EVM 将在本周下半年推出。 您是否有机会执行我建议的压降测试? 通过这种方式、您可以看到器件在您增加输入电源时何时开始运行。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    当输入电压达到7V 时、稳压器开始发出噪声。 输入电压超过7V 时、工作正常。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    当稳压器的输入电压高于7V 时、噪声是否消失? 我仍在等待 EVM、但很想检查7Vin/5VOUT @ 3A 是否条件稳定。 来自稳压器的噪声会指示一些不稳定问题。  

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    随附文本文件格式的自动效率测试、该测试是我使用 LMZ13610EVM 集进行的5V 输出自动效率测试。  

    e2e.ti.com/.../5Vout_5F00_results.txt

    当我运行自动测试时、我没有听到稳压器发出的任何可闻噪声。 同样、在7VIN 时、输出电压良好、无振荡。 如果可以、请提供 PCB 布局、以便我查看可能影响 LMZ13610电源模块性能的布局和周围电路。 就 EVM 测试而言、EVM 能够在7V 输入电压下工作、在3A 负载下提供5V 输出。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您是否可以在您的终端获取 EVM 并测试其运行情况? 根据我在上一条消息中显示的测试结果、我无法重新创建您描述的故障模式。 也许这是一个 PCB 布局问题、我建议您发布、以便我可以帮助查看。

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您是否有机会获得 EVM 来测试您的应用的运行情况并确认其运行情况? 此外、您能否提供 PCB 布局、以便我可以帮助查看是否存在任何潜在问题?  

    最后、我无法重新创建您的故障模式。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我无法在论坛中发送布局文件。
    是否有任何方法可以直接将文件发送给您?

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您可以通过 j-hua@ti.com 将 PCB 布局文件直接发送给我

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我通过邮件共享了布局文件。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    我已通过直接电子邮件收到您的 PCB 布局、并将进行审查。 我希望在本周的某个时间为您提供详细的回顾。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    我已经查看了您的 PCB 布局。 以下是我的意见:

    • 模拟电路在 PGND 之前首先连接到 AGND、以帮助提供抗噪性能(√)
    • 输入电容器放置在靠近输入引脚的位置、以减少高 di/dt 环路、从而更大限度地降低 EMI (√)
    • 如数据表图54所示、EN 应穿过中间层或底层、以实现更大的 AGND 连接、从而提高抗噪性能。 这是一个不错的选择、但不应影响器件的运行。  
    • 总体而言、PCB 布局与数据表中的布局示例类似。

    我还有几个问题:

    1. 在3A 条件下、您能否提供7VIN/5Vout 的 VCC_SYS (来自 LMZ13610上方的电路)、VIN (来自 LMZ13610输入电容)和 VOUT 波形? 我看到 VCC_SYS 从 Top>Sig1>Bottom>Top 经过多个层、并希望查看是否有任何压降。  
    2. 您能否在输入端再添加一个22uF 陶瓷电容器、在输出端再添加一个47uF 陶瓷电容器并重新测试操作? 这是为了复制 EVM 上使用的类似 BOM。 EVM 工作正常、该器件根据我在上一次答复中附加的效率图、针对不同的 VIN 电源电压扫描(7V、7.5V 和8V)将输出调节为5V。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    您能否向我提供有关我的两个问题的最新信息? 至于布局、我认为不应存在问题、因为您在输入引脚附近有本地输入电容器、以保持较小的 di/dt 环路。 如前所述、EVM 上的测试结果表明、3A 时7Vin/5Vout 的调节应该不是问题。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    一段时间以来,我没有听到你的反馈。 如果您对此有任何疑问、请在此主题上回复。 如果长时间处于非活动状态、该线程将自动关闭。  

    如果您想跟进此问题、还会随附我的直接电子邮件联系人(j-hua@ti.com)

    此致、

    Jimmy