This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2661:如何正确保护4-20mA 接收板回路

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171548/tps2661-how-to-protect-properly-a-4-20-ma-receive-board-loop

器件型号:TPS2661
主题中讨论的其他器件:TVS3301

可能涉及的人员、

我´ll 解释我的问题。 我们正在开发一个用于接收4-20mA 回路的 DAQ 板。 我们正在设计电路板上集成了 VDC 电源、因此我们想知道正确保护电流环路的最佳方法。 我们已经看到集成了 TPS26612、我们认为它适合我们的用途。

问题是、我们是否只需要通过电流信号链(4-20mA 输入系统)使用 TPS26612、或者是否需要在24V 直流和4-20mA 传感器之间放置 TPS26612 (进入 DE 电流环路)。

我´s 最后一个 TPS 已经解决了这个问题,但我想得到你的建议。 我发送一个图来展示它。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    欢迎使用 e2e。 我已回答另一个具有相同查询的线程。 请看一下。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1171295/how-to-protect-properly-a-4-20-ma-receive-board-loop

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    n´t 我无法访问 您上面提供的链接。 我n´t 非常清楚为什么需要使用 图中用红色圆角的 TPS26612、并使用第二个 TPS。 请听我说。 很高兴能理解。

    另一方面、我忘记说我们使用的是4路多路复用通道 ADC、每个 iinx +和 iinx -之间都包含 Rbundle 接地。 在本例中、我们是否必须添加更多的保护?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    上部 TPS26612用于在24V 输出端提供短路或误接线保护、并防止24V 电源出现故障、而下部 TPS26612用于保护 ADC 和负载电阻器免受误接线和瞬变的影响。 因此、如果您不需要24V 电压轨上的保护、您可以移除上部 TPS26612。

    您的意思是返回路径可能有4个通道? 那么您将需要4个 TPS26612。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、非常感谢您的快速解释。

     另一个问题是、我的设计中有4个多路复用通道 ADC、每个 iinx +和 iinx -之间都包含 Rbundle 接地。 我已使用4个 TPS26612来保护4 个24 VDC 电源、而使用4个 TPS62211来保护每个通道。  

    我在下图中向您展示¿它是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    让我检查一下并尽快返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    是的、实现看起来是正确的。 24V 电源是否为外部电源(有可能接线错误)? 如果是、则建议在电源和+VS 引脚之间使用下图所示的二极管。

    此致

    Kunal Goel