This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:BQ25703A

Guru**** 2521190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165985/bq25703aevm-732-bq25703a

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

如何在电池的 CC CV 充电级中配置恒定电流曲线? 我想以恒定电流(例如2A)为电池充电、直到电压达到4.0V、然后逐渐减小电流并强制充电器处于恒定电压阶段。 充电期间、电流永远不会保持常量。 请提供建议并告知我。

使用的感测电阻为10m Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    -确保为1S 配置 CELL_BATPRESZ
    -确保输入电流钳位足够高
    -通过 ILIM_HIZ 或 IIN_HOST (0F/0Eh)将 IINDPM 设置得足够高
    -将 MaxChargeVoltage (05/04h)设置为>4V
    -将 ChargeCurrent (03/02h)设置为2A
    -当电池电压达到所需电平时、主机需要通过将 ChargeCurrent 设置为0V 或 CHRG_INHIBIN=1 (00h[0]=1)来禁用充电

    您提到过您看不到恒定电流、您看到的是振荡吗? 您看到的症状是什么? 您是否在 ChargerStatus()寄存器中看到任何故障?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池组为4S2P 配置。 我已确保为4S 配置 CELL_BATPRESZ。 我能够测量 VBAT 引脚上的16.8电压。

    在充电曲线的 CC 区域、我根本不会获得恒定电流、它的值随着电池电压的上升而稳步下降。 理想情况下、除非达到4.0或4.1V 的电压阈值、否则电流应保持恒定。 然后、它应该开始逐渐降低、但我观察到电流很快就会逐渐降低、例如电池电压为3.6/3.7时。 因此、充电时间非常长、这是我想要减少的时间。 什么可能会迫使充电器更快进入 CV 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet、

    它可能包括 IINDPM 或 VINDPM、您的电源或您的电池阻抗。 如果没有进一步的详细信息、我不能提出太多想法

    -为了确认、您正在使用 BQ25703AEVM 进行此操作、对吧?
    -如何以及在何处测量电流?
    ——当你说电流持续下降时,你看到了什么电流?
    -您有任何系统负载,还是只是为电池充电?
    ——在进行分页操作时,您能收集所有寄存器的状态吗?
    -您是否可以使用示波器来监控 SW1节点、VBUS 引脚和 SYS 引脚?

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 BQ25703A EVM。 我正在测量充电器输入和输出端的电流。 电流表与电池电压输入内联。 同样、有一个与电源输出内联的电流表。

    以下是读数:

    1) 1) Bat Vcell = 3.0V、充电电流为1.5A

    2) Bat Vcell = 3.6V、充电电流为0.6A

    3) 3) Bat Vcell = 3.7V、充电电流为0.5。

    我还注意到、输入电流也有类似的下降。

    我检查了状态、它表示处于快速充电状态、但根据快速充电标准、电流会很低。

    我正在连接充电过程中使用的寄存器设置。

    *格式:"寄存器名称"选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
    *器件:bq25703A
    * BQZ 容器:Charger_1_00-bq25703A.bqz
    *
    充电选项0 820E
    充电电流寄存器0800
    充电电压寄存器4010
    OTG 电压寄存器0000
    OTG 电流寄存器0000
    输入电压寄存器28C0
    最低系统电压3000
    输入电流寄存器4100
    充电状态寄存器 A400
    PROCHOT 状态寄存器0000
    输入电流限制正在使用4100
    VBUS 和 PSYS 电压读回 B601
    充电和放电电流读回0000
    输入电流和 CMPIN 电压读回0023
    系统和电池电压读回 D4D4
    制造商 ID 和设备 ID 读回7840
    器件 ID 回读1078
    充电选项1 9210
    充电选项2 02B7
    充电选项3 0000
    PROCHOT 选项0 4A54
    PROCHOT 选项1 8120
    ADC 选项 A0FF

    是的、我有示波器、我还将监控 SW1节点、VBUS 和 SYS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumeet、

    我在您的设置中看不到任何看起来关闭的内容

    输入电流限制:4100 = 3.25A
    最小系统电压:3000 = 12.288V
    但是、输入电压~ 10.2V、这表明您使用的是12V 电源
    ADCVBUS ~ 14.5V

    您正在为电源使用什么? 当电压为3V 时、您的功率似乎为18W、而在3.6V 时、您的功率仅为8W 左右、因此功率限制似乎不是一个问题。

    IN_FCHRG 仅表示器件正在充电、而不是处于特定电池电压条件下的预充电状态。

    您可以尝试使用静态负载而不是电池、并查看您是否可以在稳压电压下拉2A。 我相信我之前已经问过、但是 SYS 引脚上是否连接了任何东西? 是否存在任何系统负载?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压设置为15V、电源电流为3A、因此 PS 应该能够提供45W 的功率。 输入电压设置不正确、我已将该值设置为2E40。 我将尝试使用静态负载、SYS 引脚未连接。 我使用 BQ25703A 为电池充电。

    我将为充电器使用静态负载、该充电器能够灌入2A 恒定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet、

    您是否能够在电池引脚上尝试静态负载?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khalid、

    我施加的静态负载恒定电流为1.5A、充电电压为16.8。 BQ25703A 的输入设置为15V @ 3.0A、因此输入电源能够提供这么大的电流。 未连接到 VSYS 引脚。 因此、BQ25703A EVM 上没有系统负载、仅连接充电器和静态负载。

    以下是我的观察结果:

    在1.5A 的满电流下、VBAT 电压降至4.663V、I = 1.499A、功率为6.99W、VSYS 降至8.63V。  

    理想情况下、它应该能够在1.5A 时保持16.8V 电压。 请告诉我可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet、

    静态负载不是电池的真实表示。 我建议您使用电池仿真器或实际电池进行此测试。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    根据 Khalid 的建议、我在充电器输出端连接了一个静态负载。 我没有电池仿真器来测试这一点。 我要重申的是、我要强制恒定电流充电、直到电池达到满容量的80%。 这是我用 BQ25703A 无法做到的。 您能告诉我如何设置此阈值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet、

    或者、您可以在下面设置测试设置来模拟电池。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumeet、

    有更新吗?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、  

    我观察到一个恒定功率充电模式、我将运行测试、如果我能够使充电器强制进入 CV/CC 模式、我将更新您。