主题中讨论的其他器件:BQ25703A
您好!
如何在电池的 CC CV 充电级中配置恒定电流曲线? 我想以恒定电流(例如2A)为电池充电、直到电压达到4.0V、然后逐渐减小电流并强制充电器处于恒定电压阶段。 充电期间、电流永远不会保持常量。 请提供建议并告知我。
使用的感测电阻为10m Ω。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何在电池的 CC CV 充电级中配置恒定电流曲线? 我想以恒定电流(例如2A)为电池充电、直到电压达到4.0V、然后逐渐减小电流并强制充电器处于恒定电压阶段。 充电期间、电流永远不会保持常量。 请提供建议并告知我。
使用的感测电阻为10m Ω。
您好 Sumeet、
-确保为1S 配置 CELL_BATPRESZ
-确保输入电流钳位足够高
-通过 ILIM_HIZ 或 IIN_HOST (0F/0Eh)将 IINDPM 设置得足够高
-将 MaxChargeVoltage (05/04h)设置为>4V
-将 ChargeCurrent (03/02h)设置为2A
-当电池电压达到所需电平时、主机需要通过将 ChargeCurrent 设置为0V 或 CHRG_INHIBIN=1 (00h[0]=1)来禁用充电
您提到过您看不到恒定电流、您看到的是振荡吗? 您看到的症状是什么? 您是否在 ChargerStatus()寄存器中看到任何故障?
Khalid
您好!
电池组为4S2P 配置。 我已确保为4S 配置 CELL_BATPRESZ。 我能够测量 VBAT 引脚上的16.8电压。
在充电曲线的 CC 区域、我根本不会获得恒定电流、它的值随着电池电压的上升而稳步下降。 理想情况下、除非达到4.0或4.1V 的电压阈值、否则电流应保持恒定。 然后、它应该开始逐渐降低、但我观察到电流很快就会逐渐降低、例如电池电压为3.6/3.7时。 因此、充电时间非常长、这是我想要减少的时间。 什么可能会迫使充电器更快进入 CV 模式。
您好、Sumeet、
它可能包括 IINDPM 或 VINDPM、您的电源或您的电池阻抗。 如果没有进一步的详细信息、我不能提出太多想法
-为了确认、您正在使用 BQ25703AEVM 进行此操作、对吧?
-如何以及在何处测量电流?
——当你说电流持续下降时,你看到了什么电流?
-您有任何系统负载,还是只是为电池充电?
——在进行分页操作时,您能收集所有寄存器的状态吗?
-您是否可以使用示波器来监控 SW1节点、VBUS 引脚和 SYS 引脚?
谢谢、
Khalid
是的、我使用的是 BQ25703A EVM。 我正在测量充电器输入和输出端的电流。 电流表与电池电压输入内联。 同样、有一个与电源输出内联的电流表。
以下是读数:
1) 1) Bat Vcell = 3.0V、充电电流为1.5A
2) Bat Vcell = 3.6V、充电电流为0.6A
3) 3) Bat Vcell = 3.7V、充电电流为0.5。
我还注意到、输入电流也有类似的下降。
我检查了状态、它表示处于快速充电状态、但根据快速充电标准、电流会很低。
我正在连接充电过程中使用的寄存器设置。
*格式:"寄存器名称"选项卡字符、\t 十六进制寄存器值。
*器件:bq25703A
* BQZ 容器:Charger_1_00-bq25703A.bqz
*
充电选项0 820E
充电电流寄存器0800
充电电压寄存器4010
OTG 电压寄存器0000
OTG 电流寄存器0000
输入电压寄存器28C0
最低系统电压3000
输入电流寄存器4100
充电状态寄存器 A400
PROCHOT 状态寄存器0000
输入电流限制正在使用4100
VBUS 和 PSYS 电压读回 B601
充电和放电电流读回0000
输入电流和 CMPIN 电压读回0023
系统和电池电压读回 D4D4
制造商 ID 和设备 ID 读回7840
器件 ID 回读1078
充电选项1 9210
充电选项2 02B7
充电选项3 0000
PROCHOT 选项0 4A54
PROCHOT 选项1 8120
ADC 选项 A0FF
是的、我有示波器、我还将监控 SW1节点、VBUS 和 SYS 引脚。
您好 Sumeet、
我在您的设置中看不到任何看起来关闭的内容
输入电流限制:4100 = 3.25A
最小系统电压:3000 = 12.288V
但是、输入电压~ 10.2V、这表明您使用的是12V 电源
ADCVBUS ~ 14.5V
您正在为电源使用什么? 当电压为3V 时、您的功率似乎为18W、而在3.6V 时、您的功率仅为8W 左右、因此功率限制似乎不是一个问题。
IN_FCHRG 仅表示器件正在充电、而不是处于特定电池电压条件下的预充电状态。
您可以尝试使用静态负载而不是电池、并查看您是否可以在稳压电压下拉2A。 我相信我之前已经问过、但是 SYS 引脚上是否连接了任何东西? 是否存在任何系统负载?
Khalid
您好、Khalid、
我施加的静态负载恒定电流为1.5A、充电电压为16.8。 BQ25703A 的输入设置为15V @ 3.0A、因此输入电源能够提供这么大的电流。 未连接到 VSYS 引脚。 因此、BQ25703A EVM 上没有系统负载、仅连接充电器和静态负载。
以下是我的观察结果:
在1.5A 的满电流下、VBAT 电压降至4.663V、I = 1.499A、功率为6.99W、VSYS 降至8.63V。
理想情况下、它应该能够在1.5A 时保持16.8V 电压。 请告诉我可能会出现什么问题?