请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755 你(们)好
如何设置 TPS23755的输出电压?
例如、EVM 提供12V 输出电压。
是否可以将输出电压更改为任何其他范围?
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的提问。 TPS23755是一款 PoE PD IC、可与反激式和降压拓扑配合使用。 因此、反激式或降压转换器可以设计为多种不同的输出电压。 如您所见、在 TI PoE 参考设计产品系列中、反激式器件的输出电压范围为3.3V 至55V。
至于实际更改设计、它将取决于设计的变化和变化。 如果输出电压更改为+- 1V、则新的反馈部分、输出电容和感应电阻器可能就足够了。 但是、某些设计需要重新设计整个反激式转换器。 有关如何设计反激式器件的优秀资源、请参阅以下白皮书: http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf
我建议首先查看我们的参考设计、看看是否有任何设计可以满足您的项目要求。 如果您可以分享一些项目要求(输出电压/功率、隔离式与非隔离式等) 我可以提出建议。 如果您不想公开发布这些信息、请接受我的连接请求、我们可以私下发送消息。
此致、
Michael Pahl