This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428开关未打开

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849311/emb1428q-emb1428-switch-not-open

器件型号:EMB1428Q
主题中讨论的其他部件:EM1402EVMEMB1499Q

您好!

我们正在设计不带 EMB1499的 EMB1428板。

我已经测试了 SPI、效果很好。 我发送了0xF0、EMB1428返回0xAF。

但只有 PSW3打开、CSW7 CSW6未打开。

如果我发送0xE0、则仅 PSW2打开、CSW6 CSW5未打开。 FAULT 引脚始终为低电平、我不确定是否正确。 谢谢!

BR、

特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    我相信根据您发送的命令、器件运行正常:

    0xF0 ->连接电池7 (关闭 CSW7和 CSW6、关闭 PSW0和 PSW3)
    0xE0 ->连接电池6 (关闭 CSW6和 CSW5、关闭 PSW0和 PSW3)

      有关命令行为的更多详细信息、请参阅数据表表表表表2。

    此外、FAULT_INT 引脚为高电平有效、因此仅在发生故障时触发高电平。

    如果我能够回答您的问题、请按下绿色的"这解决了我的问题"按钮! 谢谢!


    此致、
    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢你的答复。

    为什么"Connect Cell 7"和"Connect Cell 6"、所有 CSW 和 PSW 都已关闭?

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    仅关闭数据表表表2中提到的 CSW 和 PSW。 所有其他的都是开放的。 例如、我提供了下面"Connect Cell 7"和"Connect Cell 6"的每个打开/关闭配置的完整说明。

    "连接电池7"具有以下配置:

    CSW0-CSW5开路  、  CSW6和 CSW7闭合。

    PSW1和 PSW2打开  ,  PSW0和 PSW3关闭。

    "连接电池6"具有以下配置:

    CSW0-CSW4、CSW7开路  、  CSW5和 CSW6闭合。

    PSW1和 PSW2打开  ,  PSW0和 PSW3关闭。

    请确保发送正确的命令以实现此目的。 如果您在自己的系统中看到这种情况、请告诉我。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    很抱歉、原始帖子中的描述错误。

    我的问题是:

    连接电池7

    CSW[0:7]全部打开

    PSW3关闭

    PSW [2:0]打开

    连接电池6

    CSW[0:7]全部打开

    PSW2 打开

    PSW3打开

    PSW [1:0]打开

    仅 PSW 2、3工作正常。 SPI 报告0xAF、已看到正常。 您对此问题有什么看法吗? 谢谢!

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确:

    连接电池6

    CSW[0:7]全部打开

    PSW2 关闭

    PSW3打开

    PSW [1:0]打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    请查看我们的 EM1402EVM 示例代码、以正确地向 EMB1428Q 发送 SPI 命令。 这将为确保命令的功能提供一个出色的起始位置。 此外、请确保在不对引脚施加负载的情况下正确分析线路。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我说过。 我的 SPI 工作正常。 返回故障始终为1010。

    但只有 PSW 3和2工作正常。 CSW 都没有关闭。

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy、

    EMB1428Q 器件旨在与 EMB1499Q 配合使用、因为 EMB1428Q 器件期望在器件之间发生特定的同步/握手以执行命令。 请参阅数据表(第18页)上的图12、以查看 EMB1428预期发生的事件序列、从而正常工作。  

    关于始终报告"无故障"的故障代码、同样、故障直接与 EMB1428Q 预期从 EMB1499Q 接收的故障信号相连。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leslie、

    我明白了。 但我们的要求不需要 emb1499。 我看到很多人尝试单独使用 emb1429。

    是的、故障代码始终没有故障。 这是最奇怪的事情。 无故障、但 MOSFET 未关闭?

    让我澄清一下我的流程:

    将 CS 设置为低电平。

    发送命令0xF0。

    获取返回命令0xAF (无故障)

    将 CS 设置为高电平。

    正在等待 EN 变为低电平。

    设置为高电平

    读取 DIR。

    设置 DIR_RT。

    正在等待 EN 变为高电平。

    将 DONE 设为低电平。

    返回页首、再次发送 SPI 命令。

    在以下情况下、仅关闭 PSW 3。 所有其他 CSW 和 PSW 均处于打开状态。

    是否可以将我们的 PCB 板发送给您? 我已经完成了 TI FAE 说的所有内容。 但仍然无法正常工作。

    BR、

    特洛伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特洛伊、

    由于这些器件需要按照数据表中指定的设计(EMB1499Q 和 EMB1428Q)一起使用、因此我们不知道单独使用时的器件行为。 如果您使用的器件与我们在数据表中指定的不同、则需要进行所有必要的测试、以确保其在您的系统中正常工作。  

    我对您看到的内容有一些意见、这些意见可能有助于您缩小此范围:

    在 EMB1428Q 器件数据表的第15页的"串行接口"部分、EMB1428发送到 MCU 以响应 SPI 命令的响应被描述为"EMB1428将在 SDO 上提供故障[3:0](与之前的命令相关)、后跟它刚刚接收到的4位命令"。 这意味着、如果您从命令"0xF0"读取响应、返回的故障代码与先前发送的命令相关、而不是与当前命令相关。 您可能希望立即尝试发送命令、并查看您返回的故障代码。

    另外一点是、EMB1428Q 报告的故障代码与 SPI 通信和与 EMB1499的通信有关。 您可以在第22页的"表3 "中看到所有故障的列表。 故障代码"。 列出的9个故障代码与 EMB1499信号和 SPI 信号相关。 因此、如果这9种情况都不是问题、您将得到"无故障条件"故障代码。  

    此致、

    Leslie