This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92622-Q1:TPS92623-Q1和 TPS92622-Q1讨论

Guru**** 2530630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92620-Q1, TPS92622-Q1, TPS92623-Q1, TPS92633-Q1, TPS92624-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172126/tps92622-q1-tps92623-q1-and-tps92622-q1-discussion

器件型号:TPS92622-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92620-Q1TPS92623-Q1TPS92633-Q1TPS92624-Q1

你(们)好

高侧驱动器的规格。
目前、客户正在使用以下两个 IC:TPS2H160BQPWPRQ1和 TPS92630QPWPRQ1。
最近发现了 IC TPS92622、该器件目前处于试用生产阶段。

与过去使用的两个 IC 相比、每个通道都有一个恒定电流限制电阻器可插入、这意味着每个通道的电流可能不同、这适合客户用于其他 HMI 应用、 并使用它连接蜂鸣器、器件的灵活性和 BSW 警告灯相对较大、这将更加方便。

那么 EN 和 PWM 引脚的 VIH 电压仅约为1.2V、旧 IC 约为2.8V。
它还意味着此 IC 可用于1.8V IO 接口、无需外部电平位移。

检查此系列后、将显示以下内容:

双通道:
TPS92620-Q1:每通道250mA、
TPS92622-Q1:每通道150mA (试用生产阶段)

三个通道:
TPS92623-Q1:每通道150mA
TPS92633-Q1:每通道150mA、用于额外温度感测的基准电流

四通道:
TPS92624-Q1:每通道150mA

客户新项目的设计应进行测试和查看。 在此之前、您能为我确认一下。

如果在不同的恒定电流电平下使用 TPS92623-Q1每个通道的电流、应注意什么?
例如:CH1:10mA (~1KΩ Ω 蜂鸣器)、Ch2:28mA (2个串联的黄色 LED)、Ch3:38mA (两个串联的黄色 LED)。

它是否会影响 LED 短路和开路的诊断解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    "它是否会影响 LED 短路和开路的诊断解释?"

    从我的角度来看、只要不满足故障检测机制、它就不会影响器件的诊断。  有关故障检测机制的详细信息、请参阅7.3.9故障表的数据表。

    "如果在不同的恒定电流电平下使用 TPS92623-Q1每个通道的电流、应注意什么?
    例如:CH1:10mA (~1KΩ Ω 蜂鸣器)、Ch2:28mA (2个串联的黄色 LED)、Ch3:38mA (两个串联的黄色 LED)。"

    请注意每个通道的输出电压和输入电压/电源电压、以避免错误的故障报告输出。

    此外、我们还有一些具有单通道的器件、如果您想了解更多信息、请向我发送电子邮件。

    BR、

    海尔。