This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:禁用电荷的内部机制(reg01 bit4置1 0)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171033/bq25601-the-internal-mechanism-of-the-disable-charge-reg01-bit4-set-0

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25890H

大家好、

我的客户使用 bq25890H+bq25601作为双充电器方案、当充电完成时、将 BQ25601禁用充电( reg01位4设置0)设置为30mA、功耗(线路电流)。 如果将 BQ25601 HIZ 模式设置为禁用充电、 则功耗(线路电流)为15mA (功耗正常)、小于设置 的 reg01位4。


请帮助了解禁用电荷的内部机制(reg01 bit4 set 0)。为什么仅设置禁用电荷后对导线上的电流有影响、这会影响欧盟能效认证。

(我稍后将附加整个寄存器读数)

谢谢

此致

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    在 reg01 bit4设置为0的情况下禁用充电时、充电器仍会切换以支持 VSYS 电源

    当器件处于 HIZ 状态时、REGN LDO 关闭、充电器不会切换。 如果存在有效的 VBAT、则电池支持 VSYS。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    感谢您的回复。

    以下值是否意味着"在使用 reg01 bit4设置0禁用充电时、充电器仍会切换以支持 VSYS 电源"?

    因此" 充电完成后、设置 BQ25601禁用充电 (reg01位4设置0)、功耗(线路电流)为30mA。"是正常的吗?

    谢谢  

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    Isysload 规范与充电禁用无关。 它用于 系统过压保护。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.10.1.1.2系统过压保护(SYSOVP)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢、我理解! 在  使用 reg01 bit4设置0禁用充电时、您是否具有功耗测试数据?

    此致

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lillian、

    以下 d/s 规格提供了在没有 SYS 负载且没有充电时降压模式下的典型输入电源电流。

    谢谢、

    宁。