This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:输出电压对地短路 IC 损坏

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652353, TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171665/tps652353-vout-short-to-gnd-ic-damaged

器件型号:TPS652353
主题中讨论的其他器件: TPS65235-1

大家好、

客户使用 TPS652353将 ISET 设置为110kohm 以实现1A 电流限制。 断续导通时间设置为58ms、关断时间设置为464ms。

但他们发现了异常 保护功能、有时会损坏。 请找到以下波形。

如果它们将 ISET 设置为 324kohm 以实现450mA 电流、则保护正常。

如果它们使用  TPS65235-1 、则将 ISET 设置 110kohm 以实现1A 电流限制。 断续导通时间设置为8ms、关断时间设置为256ms。

保护 是正常的、这意味着只有 TPS652353在相同的条件下会出现问题。

我的问题是:

1.您对 TPS652353的异常保护有什么想法吗?

2. 您是否知道 TPS652353的季节无法应对这种情况?

TPS652353和 TPS652351有何不同?

4.数据表中针对 DiSEqc2.x 支持的应用原理图中有不同的 ISET 电阻器。  TPS652353不支持1A 电流限制的限制是什么。

感谢你的帮助。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您的联系。 TPS65235-3可支持高达1000mA 的精确输出电流限制。 我将向您发送有关 TPS65235-1和 TPS65235-3之间差异以及此案例的潜在原因和问题的电子邮件。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我将首先关闭此主题、并通过电子邮件进行讨论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚