This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:2P 交错正激的文件? 如何选择其他2p 交错正向设备?

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138, UCD3138A, UCD3138064A, UCD3138A64, UCD3138128, UCD3138128A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845582/ucd3138-documentary-of-2p-interleaved-forward-how-to-select-other-devices-of-2p-interleaved-forward

器件型号:UCD3138

各位专家:

从何处可以在 TI 网站上获得有关2p 交错的纪录片?

另一个问题,我注意到  没有提供此代码的其他器件选项,如果我使用 UCD3138064,如何为 UCD3138064选择器件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附原理图和用户指南/测试报告。 我将查看 UCD3138064的代码并告知您。

    此致、

    e2e.ti.com/.../6253.TIDA_2D00_00351_5F00_User-Guide-and-Test-Report.pdf

    e2e.ti.com/.../0676.Schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 overall_configuration.h 文件配置为编译代码的器件类型

    似乎 UCD3138064的代码被设置为默认值。 但您可以通过修改以下部分进行更改:

    #define UCD3138 0
    #define UCD3138A 0
    #define UCD3138064 1.
    #define UCD3138064A 0
    #define UCD3138A64 0
    #define UCD3138A64A 0
    #define UCD3138128 0
    #define UCD3138128A 0


    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的回复、但我没有找到 包含此代码的 overall_configuration.h 文件、我们是否使用了相同的代码?

    请查看随附的 FW、谢谢。

    e2e.ti.com/.../8371.ITTFFirmware_2D00_1.0_2D00_windows_2D00_installer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这些代码项目并不完全相同。

    064的变化 不大。

    主要 应替换头文件和链接器文件、并对源代码进行一些细微更改。

    让我看看我能为您做些什么。 这可能需要一些时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对延误表示歉意。

    只需写信给您、让您知道我没有忘记向您发送代码。

    如前所述、您还可以修改我已转发给您的代码、使其适用于064。

    我们可以通过所需的修改为您提供远程支持。

    如果您愿意等待、我很可能会在下周向您发送代码。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢 您没有忘记我的问题,我将等待这个064版本的固件,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    我们已准备好固件包、并将在11月12日星期二之前将其发送给您。

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    这是您正在等待的代码。

    e2e.ti.com/.../ITTF_2D00_003_2D00_windows_2D00_installer.zip

    很抱歉耽误你的时间。

    如果需要任何澄清、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    谢谢,它非常有用!