各位专家:
从何处可以在 TI 网站上获得有关2p 交错的纪录片?
另一个问题,我注意到 没有提供此代码的其他器件选项,如果我使用 UCD3138064,如何为 UCD3138064选择器件,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
从何处可以在 TI 网站上获得有关2p 交错的纪录片?
另一个问题,我注意到 没有提供此代码的其他器件选项,如果我使用 UCD3138064,如何为 UCD3138064选择器件,谢谢。
随附原理图和用户指南/测试报告。 我将查看 UCD3138064的代码并告知您。
此致、
e2e.ti.com/.../6253.TIDA_2D00_00351_5F00_User-Guide-and-Test-Report.pdf
您可以通过 overall_configuration.h 文件配置为编译代码的器件类型
似乎 UCD3138064的代码被设置为默认值。 但您可以通过修改以下部分进行更改:
#define UCD3138 0
#define UCD3138A 0
#define UCD3138064 1.
#define UCD3138064A 0
#define UCD3138A64 0
#define UCD3138A64A 0
#define UCD3138128 0
#define UCD3138128A 0
此致、
您好 Yitzhak、
感谢您的回复、但我没有找到 包含此代码的 overall_configuration.h 文件、我们是否使用了相同的代码?
请查看随附的 FW、谢谢。
e2e.ti.com/.../8371.ITTFFirmware_2D00_1.0_2D00_windows_2D00_installer.zip
您好、Han、
这是您正在等待的代码。
e2e.ti.com/.../ITTF_2D00_003_2D00_windows_2D00_installer.zip
很抱歉耽误你的时间。
如果需要任何澄清、请告诉我。
此致、