This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:输入电压绝对最大值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171996/tps7a49-input-voltage-absolute-maximum

器件型号:TPS7A49

您好、 Post

我使用非稳压 ISO 转换器为 TPS7A49器件供电。

该器件在空载时将从16.5V 标称值大幅漂移、几乎达到40V。 这超出了最大数据表 Vin 与 GND 之间的关系、但仅在 LDO 被禁用或与负载断开时发生(不是最终产品的实际用例)、因此仅在工作台上进行调试时才会出现。

如果器件被禁用、这会有多大的损坏?

如果器件已启用但无负载、这有多大的损坏?

优选一个还是优选另一个?

如果在室温与冷/热之间发生这种情况、那么温度是否会更好/更差?

我能期待什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    通常为内部 FET 的栅极电压指定绝对最大值、因此我想故障将是栅极氧化物击穿。 当电压略高于绝对最大值时、并不是每个器件都会发生故障、但确实并非每个器件都能够正常工作。 如果器件因该过压而受损、它将不再按预期工作。 在这种情况下、如果器件在无负载情况下被禁用和启用、则损坏情况不会有所不同、因为它只需要电压而不是电流就会损坏 FET 的栅极氧化层。

    关于温度与击穿电压的相关性、我们实际上没有分享指导。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表中的双极器件。 是否提供特定器件的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    啊、是的、很抱歉。  

    与 CMOS 器件相比、双极器件不太清楚故障机制是什么。 实际上、我们不知道在任何情况下、当您违反绝对最大规格时、首先会发生什么故障。 如果我们挖掘出足够的资源、我们可以缩小可能首先失败的范围、但需要有真正的业务案例来进行这样的努力。  

    此致、

    Nick