This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS74512PQWDRBRQ1的机械参数数据

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170338/tps745-q1-mechanical-parameter-data-of-tps74512pqwdrbrq1

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

我的一位顶级客户询问 TPS74512PQWDRBRQ1的机械参数数据。 您是否介意帮助输入以下表格? 如需更多信息、请随时与我联系。

TI 组件名称

材料参数

封装 BOM 和堆栈表

密度/(g/cm3)

泊松比

TG 点
℃μ s

Young 的模量/MPa

热 μ 系数/̊ C

备注

层压

μm 厚度/μ m

厚度公差/μm

材料名称

温度<Tg

温度>Tg

温度<Tg

温度>Tg

子部分

顶部 SM

25

±10.

AUS308

1.57.

0.29.

100

4100

180

60

130

(__LW_AT__示例)

此致、

Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    我可以将其转发给封装团队、并在他们回复我时告知您。  

    不过、这可能需要4-7个工作日。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    非常感谢您的支持、并期待您或封装团队 的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    他们没有回答,我会再跟进。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    非常感谢您的帮助! 客户是我们的顶级激光雷达客户。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    如果他们有后续问题、我将向您添加主题。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果客户需要更多信息、请随时告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 通过电子邮件进行通信将是最简单的。

    最棒的

    Juliette