This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988的 USB 端口之间的数据传输

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988

器件型号:TPS65988

TPS65988是否需要外部 CPU 或 MCU 在2个 USB C 端口之间传输数据?

因为它支持 USB3、所以我们如何设计 PCB、以便在不使用过多外部控制器的情况下支持2个 USB 端口之间的数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    我不完全确定您的意思、因此我将通过几种方法回答。

    1. TPS65988是否在数据线上生成 USB 信息?

        不可以、USB2.0和 SS TX/RX 线上的所有 USB 数据都由外部器件生成。

    2. TPS65988需要外部 CPU 或 MCU 才能用作 PD 控制器吗?

       虽然外部 EC 很有用、但 PD 控制器无需使用 CPU 或 MCU 即可正常工作。

    [引用 userid="523537" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988 "]因为它支持 USB3,所以我们如何设计 PCB,以便它可以支持2个 USB 端口之间的数据传输,而无需使用过多的外部控制器

    TPS65988不会生成或解读 USB 信息。 一个 USB 2.0连接用于 BC 1.2、这是一种充电方案。

    我建议查看第9部分。 应用和实现、以查看一些常见用例。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    将两个器件连接到 TPS65988的两个端口时、如何在两个便携式设备之间实现数据传输?

    图中显示了 Thunderbolt 控制器的工作原理。 是 CPU 还是其他组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着在 TPS65988中无法进行 USB2数据传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    [引用 userid="523537" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988/4409325 #4409325"]将两个器件连接到 TPS65988的两个端口时、如何在两个便携式设备之间实现数据传输?
    Unknown 说:
    这是否意味着 USB2数据传输在 TPS65988[引用]

    TPS65988不处理 USB 数据传输在 USB-C 端口之间的路由方式。 TPS65988器件仅处理主要涉及 CC 线路和 VBUS 的 USB-PD。 它仅读取 USB 2.0线路以支持 BC 1.2、但不会对 USB 数据执行任何操作。 无论您需要在 USB2.0源代码块中进行何种数据处理。 这个块只是一个黑盒 、它取决于客户的实施情况。

    因此、您可以在两个端口之间连接 USB 数据。 该连接超出 USB-PD 控制器器件的范围、您需要向 USB 专家寻求更多帮助。

    [引用 userid="523537" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988/4409325 #4409325")、图中显示了 Thunderbolt 控制器的工作原理。 它是 CPU 还是其他组件?

    它是一款处理 TBT 和 DP/PCIe 数据之间转换的器件。

    谢谢、此致、

    Chris