TPS65988是否需要外部 CPU 或 MCU 在2个 USB C 端口之间传输数据?
因为它支持 USB3、所以我们如何设计 PCB、以便在不使用过多外部控制器的情况下支持2个 USB 端口之间的数据传输?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Akhil、
我不完全确定您的意思、因此我将通过几种方法回答。
1. TPS65988是否在数据线上生成 USB 信息?
不可以、USB2.0和 SS TX/RX 线上的所有 USB 数据都由外部器件生成。
2. TPS65988需要外部 CPU 或 MCU 才能用作 PD 控制器吗?
虽然外部 EC 很有用、但 PD 控制器无需使用 CPU 或 MCU 即可正常工作。
[引用 userid="523537" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988 "]因为它支持 USB3,所以我们如何设计 PCB,以便它可以支持2个 USB 端口之间的数据传输,而无需使用过多的外部控制器
TPS65988不会生成或解读 USB 信息。 一个 USB 2.0连接用于 BC 1.2、这是一种充电方案。
我建议查看第9部分。 应用和实现、以查看一些常见用例。

谢谢、此致、
Chris
您好、Akhil、
[引用 userid="523537" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988/4409325 #4409325"]将两个器件连接到 TPS65988的两个端口时、如何在两个便携式设备之间实现数据传输?Unknown 说:这是否意味着 USB2数据传输在 TPS65988[引用]TPS65988不处理 USB 数据传输在 USB-C 端口之间的路由方式。 TPS65988器件仅处理主要涉及 CC 线路和 VBUS 的 USB-PD。 它仅读取 USB 2.0线路以支持 BC 1.2、但不会对 USB 数据执行任何操作。 无论您需要在 USB2.0源代码块中进行何种数据处理。 这个块只是一个黑盒 、它取决于客户的实施情况。
因此、您可以在两个端口之间连接 USB 数据。 该连接超出 USB-PD 控制器器件的范围、您需要向 USB 专家寻求更多帮助。
[引用 userid="523537" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171264/tps65988-data-transfer-between-the-usb-port-of-tps65988/4409325 #4409325")、图中显示了 Thunderbolt 控制器的工作原理。 它是 CPU 还是其他组件?

它是一款处理 TBT 和 DP/PCIe 数据之间转换的器件。
谢谢、此致、
Chris