This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:输出电压长期漂移

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170287/tps7a03-output-voltage-long-term-drift

器件型号:TPS7A03
主题中讨论的其他器件:TPS7A02

大家好、我们的客户对 TPS7A02/3精度有疑问、因为输出随时间的变化而漂移。 这适用于电网监控应用、在该应用中、它们将 LDO 输出用作 ADC 电压基准、以实现一些非关键测量功能。

负载和线路调节以及精度在整个温度范围内都有介绍、并在数据表中进行了详细记录。 我们是否有任何可以在 LTD 或稳定性上共享的信息? 要求是在75C/85%RH 之后1000小时内满足<3%的要求。  

此致、
特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    我们不会描述我们的 LDO for Ltd.的特征 此器件的 MSL 等级表明其潮湿敏感度较低、但这也是在器件安装在电路板上之前进行的。 让我来谈谈这一点、然后再回到您的身边。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    明白了、感谢您查看此内容。 期待尽快收到您的回复。

    此致、
    特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    我明天将向您介绍这方面的最新情况。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特里斯坦:

    很抱歉耽误你的时间。  

    我与封装工程师之一讨论了 MSL 等级。  在 MSL 1认证期间、这些器件在85°C/85%RH 条件下承受168小时的应力、所有 TPS7A03可订购器件均满足该条件。 要通过此认证、器件需要保持在规格范围内、而不会出现任何故障。 MSL 1认证的测试条件接近于客户的要求、但浸泡的总持续时间除外;因此、我们可以保证器件在168小时内保持1%的容差范围内、但我认为我们没有数据支持1000小时 LTD 要求。 鉴于 MSL 1认证、我认为符合 MSL 1标准的器件很有可能满足其要求。  

    此致、

    Nick