This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600和 TPS26601

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848718/tps2660-tps26600-and-tps26601

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2662

我正在寻找 UL 报告、以表明该器件(TPS26600和 TPS26601)已经过60V 测试。 我使用 UL 进行了检查、但他们找不到任何文件来显示该器件已针对高达60V 的输入进行了测试。 请帮助! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 UL2367认证、TPS26600和 TPS26601器件的测试电压高达55Vdc。 这在 UL 文件 E169910中提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供信息。 我还有2个问题:

    - TI 是否计划将其 UL 认证修改为60V 以符合数据表? 我们希望使用具有56V 输入的此芯片(这将超出目前通过 UL 测试的55V 范围)

    - TI 是否已经获得 TPS26630和 TPS26631的 UL 认证?  如果不是、 您是否有认证时间(数据表显示它正在等待 UL 认证)的时间表?

    谢谢、

    挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、您好、

    请在下面查找答复:

    TI 是否计划将其 UL 认证修订为60V 以符合数据表? 目前、我们希望使用输入为56V 的此芯片(这将超出目前通过 UL 测试的55V 范围);未计划使用此芯片。

    - TI 是否已经获得 TPS26630和 TPS26631的 UL 认证?  如果不是、 您是否有认证时间(数据表显示它正在等待 UL 认证)的时间表?

    TPS2663x 的 UL 认证正在进行中。 预计将于2019年底完成。 您还可以考虑 TPS2662器件。 TPS2662器件已通过高达57Vdc 的认证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lokesh 您好!

    感谢您提供信息。

    由于额定电流较低、我们无法使用 TPS2662。

    对于 TPS2663x:

    -您是否知道认证是否至少达到56V?

    -我们对 TPS2663x 非常感兴趣、并渴望 UL 认证完成。 是否有办法在 UL 认证完成后立即了解? 是否有我们可以定期询问其 UL 认证进度状态的联系?

    谢谢你

    -悬挂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、您好、

    我已通过电子邮件回复此问题、