This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:累计容量

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852417/bq35100-accumulated-capacity

器件型号:BQ35100

尊敬的 TI 团队:

在研究 BQ35100的 ACC 模式时、我发现有一点不清楚。
要计算剩余的电池容量、您应该阅读设计容量并分散 累积容量的注意力。

参考 TRM:

'当 GE 引脚被置为有效时、器件将从数据闪存中存储的值更新 AcculatedCapacity()。 设置 ControlStatus()[GA]时,设备会将每个库仑计数器测量值添加到 AcculatedCapacity()的值中。 "

由于 accumulatedCapacity(); 提供一个范围为0到4.29E9 µAh 的无符号整数值( 满时不会翻转)。 这是否意味着您只能测量一次消耗低于4.29uAh 的周期,然后停止计量、读取 accumulatedCapacity()、计算剩余电量并再次开始计量?   

此外、剩余电量存储在 DF 中的什么位置、或者是否需要在每次监测计停止命令后计算?

感谢您的帮助!

此致、  

Jorg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorg

    是的、监测计的测量值不能超过4.19E9uAh。 因此、如果您需要的值大于以下应用手册中的建议值、则必须调整电流:

    剩余容量可通过读取累积容量并从设计容量中减去来计算。 您无需向发送监测计停止命令即可读取累积容量。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将了解这些指令。

    此致、

    Jorg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我有一个关于 ACC 模式的小问题。
    对电池放电会将累积容量从最高值4.19e9uAh 降低到0?

    谢谢、

    Jorg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorg

    只有电荷累加寄存器会随着电荷从电池流出而递增。  它可以递增的最大值为4.19e9uAh

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我的累积容量寄存器从大约4.29e9开始、然后在每次电流流出电池时缓慢减小。

    没有发现错误、我正在使用典型应用。 电荷的变化相当准确、但它应该递增吗?

    Greetz、

    Jorg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我找到了答案:

    这意味着累积的电荷正在减少。  

    Greetz、

    Jorg