This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS37AQ1EVM:输出复位锁存特性

Guru**** 2506575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171976/tps37aq1evm-output-reset-latching-feature

器件型号:TPS37AQ1EVM

大家好、e2e 团队、  

我对“输出复位锁存特性”有疑问,但我不清楚如何使用它。 是否可以在触发欠压后锁存复位输出。 我的意思是即使感测到的电压恢复到标称值,仍保持输出“有效”;并且仅当 MCU 的数字信号发出命令时才将其解锁?

是否可以通过手动复位(MR)引脚通过 MCU 发送此触发信号? 我的理解是,如果我们在 MR 引脚上连接一个10uF 电容器,可编程延迟时间可设置为最大值(即1.28秒),因此 MCU 将在1.28秒后发送复位信号,这是正确的吗?  

此外,根据此 MR 功能表:  

如果您将 MR 引脚保持在低电平、会发生什么情况? 什么是"复位已确认"  

谢谢、

Anubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anubha:

    锁存特性的工作方式是、当 RESET 引脚为低电平(有效)时、在 达到预定电压(请参阅数据表第8页的电气特性)之前、它不会变为高电平(无效)。 这意味着通过将 MR/CR 引脚保持在低电平、RESET 引脚可保持低电平(复位有效)。

    谢谢、

    Patrick