This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:申请:适用于 TINA-TI 的 TPS560430XF PSpice 瞬态模型

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS560430, TPS55386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851591/tps560430-request-tps560430xf-pspice-transient-model-for-tina-ti

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS55386

你(们)好

 

我们尝试在 TINA-TI 上编译“TPS560430XF PSpice 瞬态模型”,但失败了。

请提供转换上述内容的 TINA-TI 模型吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    这是一个有关 DesignSoft/TINA 的问题。  请使用此支持页面: www.tina.com/technical-support/ 

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sam:

    我认为此请求不适用于 DesignSoft/TINA。

    您是否可以提供 TPS560430的瞬态 TINA-TI SPICE 模型、例如 TPS55386?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米希亚基

    我已联系我们的 TINA 支持团队。 他们将在短期内(在一天或两天内)作出答复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请注意、您无法编译 pspice 加密模型/将其导出到 TINA-TI。

    我已创建 TINA-TI 宏模型供您参考。 请使用此工具构建您的测试台。

    e2e.ti.com/.../TPS560430XF_5F00_TRANS.TSM

    我们将在未来几天内将 TINA-TI 模型上传到网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

     

    由于下面的加密宏、无法编译 TINA-TI 宏。

    您是否可以再次检查是否可以编译宏模型?

     

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    请使用此宏构建测试台、您应该能够运行仿真而不会出现任何错误。

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    [由于法律限制、我们无法在 Web 上共享未加密模型。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    我构建了测试台、但测试台具有以下警告。

    您能不能告诉您为什么会看到警告?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    我们正致力于将 TINA-TI 模型发布到 Web、这可能需要~1.5周。

    目前、您可以尝试如下设置分析选项: