This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:空闲时、关断时间大约为10分钟。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845624/bq78350-r2-device-fw-shutdown-in-about-10-minutes-while-idle

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIO

大家好、

我的 bq78350-R2和 bq76940在空闲(无电流)时大约10分钟后关闭。

"power config"设置为0x00、因此"AUTO_SHARE_EN"禁用。  
如果启用了该功能、则太快、无法关闭、因为"自动发货时间"为1440分钟
使用 TS1重新引导后、尽管电池的电压几乎为 COV、SoC 仍会变为0。
附件是重新启动后的屏幕截图。

你会给我一些建议吗?

此致、
Makoto Teramoto



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    调试此问题的一种方法是在 BQStudio 中记录日志文件(单击"Registers"屏幕上的"Start Log"按钮)。  

    由于电池电压较低、该器件可能会进入关断状态。 您的屏幕截图显示了电芯15上的0mV。 如果数据存储器中的 AFE 电池映射配置为15节电池、则可能导致器件进入基于电压的关断状态。

    如果您仍然无法解决此问题、请发送您的日志文件和.gg.csv 文件(这是可从 BQStudio 的数据存储器屏幕导出的数据闪存设置)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回答。

    是的、我在 AFE 电池映射中设置了电池1-13和15。
    因为我测量的是14节电池,所以根据 bq76940的数据表连接了 VC13-14。
    是这样吗?

    此致、

    Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    我认为您已正确设置 AFE 电池映射。 我认为下一步是收集日志文件以查看器件寄存器中发生的情况、从而了解关断的原因。 是否可以发送日志文件和 gg 文件?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您检查我的设置。

    我附上充满电后放电的 gg 和 log 文件。
    如果您发现了什么、请告诉我。

    此致、

    Makoto Teramotoe2e.ti.com/.../test2.loge2e.ti.com/.../F411_5F00_setting.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    此日志文件期间是否发生关机? 我在此日志文件中看不到关闭的原因、但我确实看到了以下几点:

    -即使测量到高电流、电压也不会随时间变化。 我想这是使用电阻分压器来实现电池输入吗?

    -电池电压读数的噪声非常大,变化几百毫伏,并在某些电池上触发过压。

    在您的设置文件中、参数"DOD at EDV2"设置为零。 这是不正确的、应设置为默认值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的答复。

    抱歉、我现在没有关闭的日志。
    我使用65Ah x3 (并联、70%电池容量)电池、而不是电阻分压器。
    我注意到一些电池(6节电池、共14节电池)的电芯电压噪声很大、但目前我不知道降低电芯电压。
    主动电池平衡电路可能会导致这些问题。
    (我可能对它们施加过压。 一些电荷泵 IC 起火。 当然、我更换了一些部件。)

    顺便说一下、电池组(包括 BMS)现已准备就绪。
    因此、我无法在下个月之前进行检查或修复。 之后、我将向您介绍更新。

    此致、
    Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Makoto 的更新。 现在、我将继续并关闭此主题。 如果您在下个月回复更新、它将自动重新打开。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt、

    我制造了相同的 BMS 来解决一些问题。
    这是我第一次连接电阻分压器而不是电池、并记录日志。
    因此、也有噪声电池。 请参阅附件。
    如您所见、有噪声的电池单元为5-7、10和11。 其他电池单元像4一样安静。
    以前 BMS 的电芯5和10也有噪声。
    BMS 上的所有零件都是新的、当然不会损坏。
    你能有一些建议吗?

    BTW、我尚未检查此 BMS 的关断问题。
    我稍后会检查它。

    此致、
    Makoto Teramoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    您能否发送原理图、以便我可以检查是否有任何可能导致此噪声的问题? 以下是一些其他 E2E 主题、可帮助您调试此问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/828109

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/787382

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/723100

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您提供线程链接。
    我附上我的原理图。 请看一下。

    检查了螺纹之后、我在 VC10B-VC9和 VC5B-VC4之间添加了1uF 电容器以进行试验、但它们并未降低噪声。
    然后、我还在 VC5-VC4、VC6-VC5和 VC10-VC9之间进行了添加、但没有得到更好的效果。

    此致、
    Makoto Teramoto

    e2e.ti.com/.../F411_2D00_BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    我认为噪声问题是由于电池输入滤波器缺少电源滤波组件。 请参阅下图中圈出的元件(数据表图14)。 对于电池输入电阻器、10k 的值过大。 本视频在介绍原理图所需的组件时可能会有所帮助: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    我还应该注意的是、我们尚未在具有主动平衡功能的应用中使用此器件、因此我不确定这种功能的效果如何。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢你的建议。
    我将所有电芯输入的滤波器电阻器更改为1k Ω。
    我具有某种良好的特性。 请查看附件。
    具有噪声的电池不会发生变化、但我认为这对于此 BMS 可能是可以的。 现在、我将继续使用该滤波器。
    如果您有进一步的建议、请告诉我。

    BTW、该附件显示 AFE 在未关机的情况下工作了超过1700秒(约30分钟)。
    因此、我想关断问题也会得到解决、但我不知道原因。

    无论如何、请现在关闭此主题。
    再次感谢你。

    此致、
    Makoto Teramoto