This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:CC/电路板校准问题

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852168/bq35100-cc-board-calibration-problem

器件型号:BQ35100

我的板有 很多其他的芯片、很多芯片在板上电时可以正常工作。 它`s 一个  `s、与 EVM 不同、很难禁用负载。

我的电路板只能进入 低功耗状态、但不能无负载。

当我校准 CC/电路板偏移时、 bqStudio 报告:校准-感测电阻器上的电流、请确保没有电流流动、然后重试校准。

因此、我在如何 配置 coffset 和电路板失调电压校准,和电流 校准。方面需要很多帮助

您的 。n`t 在我们的目标中提到了 EVM 的方法,这是不现实的我们不能使用它。

那么、我是否可以连接或断开 bq35100的某些引脚以完成 CC/电路板失调 电压校准?

我需要一些方法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    偏移 校准期间实际上不应有任何电流流动。 当您将 SRN 和 SRP 引脚短接并运行校准时、会发生什么情况? 校准是否正常?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRN 和 SRP 引脚短路 、运行校准、校准通过、不报告错误。

    该操作的理论基础是什么?

    我对此有一点怀疑。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,张涛。

    我们的想法是监测计需要能够测量电流并消除 由于电路板或库仑计数器而产生的任何偏移。  

    谢谢

    Onyx