This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:输入电容器特性导致的浪涌电流?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610, LM2734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852433/lmr23610-inrush-current-due-to-input-capacitors-characteristics

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件: LM2734

您好!

我为低电流降压应用选择了 LMR23610稳压器。 这是一款支持1A 电流的稳压器。 我的负载很轻、通常约为50mA-75mA。 该电路看起来像是数据表中的基准电路、而建议的电路是 Webench 中的电路。 根据我的规格(Vin = 9-20V、Iout = 1A 或更低)、Webench 建议的元件值、我使用它们来构建电路。 Webench 建议的输入电容器具有低至2毫欧的 ESR 规格、并且有两个电容器并联。  

电路测量显示了高浪涌电流(上电时的输入电流瞬态)。 为输入提供12VDC、我看到瞬态电流为15A 或更高、呈大约三角形、上升速度快于下降速度。 整个瞬态从开始到结束大约为100us。 我怀疑这些电容器的 ESR 导致了这种浪涌。

一些问题:

浪涌是否可能由输入电容器的低 ESR 引起?

2.选择 ESR 较高的电容器是否是减少浪涌的有效策略?

谢谢

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    您能否提供 webench 建议使用的原理图? 波形也包括输入电流、输入电压和输出电压。

    浪涌电流通常是由高输入或输出电容器充电引起的。 请尝试减小这两个值、看看这是否有用。

    2.我建议使用一个具有软启动引脚的器件来控制启动电流、或者采用几种方法来控制浪涌电流。

    -一种方法是使用 PFET 的分立式方法和使用负载开关 http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf 的集成方法

    另一种方法是添加前馈电容器和串联二极管 http://www.ti.com/lit/an/slva553/slva553.pdf

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    随附了原理图(PNG)、BOM (CSV 格式)和 Webench 仿真测量(CSV)。

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSV BOM 似乎没有正确上传。 请参阅纯文本:我使用了除 CFF 前馈电容器之外的器件制造商和推荐的器件型号 Webench。 对于 CFF I、使用了 AVX 04023A221JAT2A、220PF 25V 5% C0G 0402、其值和规格与 Samsung CAP Webench 建议的值和规格相同。

    器件 制造商 器件型号 数量 价格($) 封装(mm²) 描述
    CFF Samsung Electro-Mechanics CL05C221JA5NNNC 1 0.01 3 电容:220pF 总降额电容:220pF VDC:25V ESR:0?  封装:0402  
          
    Cin TDK C3225X7R1H106M250AC 2 0.5 14.7 电容:µF µF μ F 总降额电容:6.7 μ F VDC:50V ESR:1m?  封装:1210  
          
    COUT Panasonic 6TPE150MAPB 1 0.5 17.1 电容:150 µF 总降额电容:150 µF VDC:6.3V ESR:25 m?  封装:3528-20  
          
    U1 德州仪器 LMR23610ADDAR 1 1.3 55.2  
          
    Cvcc Kemet C0603C225K8PACTU 1 0.04 4.68 电容:2.2 µF μ F 总降额电容:2.2 µF μ F VDC:10V ESR:1m?  封装:0603  
          
    L1 Bourns SRN6045-150m 1 0.2 64 L:15 µH DCR:95.8m?  IDC:1.9A  
          
    Cboot Murata GRM155R71C104KA88D 1 0.01 3 电容:100nF 总降额电容:100nF VDC:16V ESR:1m?  封装:0402  
          
    Rfbb Vishay-Dale CRCW040222K1FKED 1 0.01 3 电阻:22.1k?  容差:1.0% 功耗:63mW  
          
    Rfbt Vishay-Dale CRCW040253K6FKED 1 0.01 3 电阻:53.6k?  容差:1.0% 功耗:63mW  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 Webench 为该设计提供的工作值。 再次抱歉、CSV 文件似乎无法正确上载。

    名称 值 类别 描述
    相位变化 116.28° 系统信息 波特图相位裕度
    交叉频率 54 kHz 系统信息 波特图交叉频率
       频率为1Hz 时、低频率增益为77.22dB 系统信息增益
    增益幅度 -24.76dB 系统信息 波特图增益裕度
    VOUT 3.4V 系统信息 工作输出电压
    Cin IRMS 392.71mA 电容器 输入电容器 RMS 纹波电流
    Cin µW 77.11 μ F 电容器 输入电容器功率耗散
    COUT IRMS 141.24mA 电容器 输出电容器 RMS 纹波电流
    COUT µW 498.74 μ F 电容器 输出电容器功率耗散
    占空比 18.46% 系统信息 占空比
    效率 88.90% 系统信息 稳态效率
    频率 400kHz 系统信息 开关频率
    IC Tj 55.84°C IC 结温
    L IPP 489.28mA 电感 器峰峰值电感器纹波电流
    L PD 97.71mW 电感 器电感器功率耗散
    IC PD 324.37mW IC 功率耗散
    PoUT 3.4W 系统信息 总输出功率
    IIN 平均 191.14mA IC 平均输入电流
    模式 CCM 系统信息 导通模式
    VOUT p-p 12.23mV 系统信息 峰间输出纹波电压
    ICThetaJA 有效 值为18°C/W IC 有效结至环境热阻
    IC IQ PD 2.7 µW μ A IC IQ PD
    总 PD 422.8mW 功率 总功率耗散
    封装 182 mm² 系统信息 BOM 组件的总占用面积
    VIN 20V 系统信息 Vin 操作点
    输出电流 1:00 AM 系统信息 输出电流操作点
    Cin PD 77.11 µW 功率 输入电容器功率耗散
    COUT µW 498.74 μ F 功率 输出电容器功率耗散
    L PD 97.71mW 功率 电感器功率耗散
    IC PD 324.37mW 功率 IC 功率耗散
    VOUT 实际 值3.43V 系统信息 VOUT 实际值根据所选分压电阻计算得出
    VOUT 容差 3.46% 系统信息 基于 IC 容差(空载)和分压电阻器(如果适用)的 VOUT 容差
    总 BOM 3.08美元 系统信息 总 BOM 成本
    BOM 数目 10 系统信息 总设计 BOM 数目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    150uF Al 电解输出电容器非常大。 我们还建议使用陶瓷 X7R 电容器实现低降额和 ESR。 您可以将其降低至88uF 或66uF、并且仍能保持稳定运行。 请尝试执行此操作并观察浪涌电流。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edthan、

    在这个电路中的每个地方、我都使用了一个陶瓷电容器、这是一个 X7R 特性。 您是否建议将 Cout 更改为88uF 或66uF 的陶瓷电容、或继续使用钽电容、但将值更改为88或66?

    谢谢

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    您可以减小尺寸以观察浪涌电流的任何变化。 通常、我们建议使用陶瓷电容器来降低 ESR (降低 Vout 纹波)。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用47uF/6.3V 钽电容器(我手头有的)替换了输出电容器、一个150uF/6.3V 钽电容器。 3.4V 电源上的噪声和纹波增加了、但浪涌电流没有减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    然后、请尝试使用陶瓷电容器。 是否有负载已连接到直流转换器?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    在此提醒一下、这个问题是一个高浪涌问题(流入整个电路的主输入端的电流)。 我测量的电流超过15A、持续时间为几微秒。 这是一个良好的工作设计、我在其中添加了 LMR23610。 修订后的设计显示了这种高浪涌电流。 相比之下、在添加 LMR23610之前、浪涌峰值约为2A。 该电路具有多个稳压器。 它还使用可将12V 降至3.3V 的 LM2734。

    我尝试了一些更改:

    1.3.4V 稳压器 Cout、从150uF 钽电容器更改为47uF 钽电容器->浪涌电流没有显著变化  

    2.已断开3.4V 稳压器输出与其负载的连接(3.4稳压器输出现在为空载状态)-->输入端的浪涌电流看起来相同。

    3.4V 稳压器的 Cin 是两个并联的10uF 陶瓷电容器、物理上靠近稳压器。 我移除了其中一个电容器-->浪涌大致相同。

    4.通过将 EN 引脚接至 GND 来禁用3.3V 稳压器的输出-->不减少浪涌。

    5.通过将 EN 引脚接至 GND 来禁用3.4V 稳压器的输出-->可能会轻微降低浪涌电流(但未进行彻底测试)

    接下来、我可以断开 LMR23610的电源输入。 你怎么看?

    谢谢

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    这将是一个很好的下一步。 您是否按照我的建议尝试过 LMR23610的陶瓷输出电容器?

    此致、

    Ethan