主题中讨论的其他器件: LM2734
您好!
我为低电流降压应用选择了 LMR23610稳压器。 这是一款支持1A 电流的稳压器。 我的负载很轻、通常约为50mA-75mA。 该电路看起来像是数据表中的基准电路、而建议的电路是 Webench 中的电路。 根据我的规格(Vin = 9-20V、Iout = 1A 或更低)、Webench 建议的元件值、我使用它们来构建电路。 Webench 建议的输入电容器具有低至2毫欧的 ESR 规格、并且有两个电容器并联。
电路测量显示了高浪涌电流(上电时的输入电流瞬态)。 为输入提供12VDC、我看到瞬态电流为15A 或更高、呈大约三角形、上升速度快于下降速度。 整个瞬态从开始到结束大约为100us。 我怀疑这些电容器的 ESR 导致了这种浪涌。
一些问题:
浪涌是否可能由输入电容器的低 ESR 引起?
2.选择 ESR 较高的电容器是否是减少浪涌的有效策略?
谢谢
Carl