This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250RGET 的温度问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852345/bq24250-problem-with-the-temperature-of-the-bq24250rget

器件型号:BQ24250

尊敬的先生、女士:

我们在其中一个设计中使用了 BQ24250RGET、该器件在电池电量耗尽的情况下变得非常热(71°C)。 我们通过 USB-C 连接器2.1A 提供、并将电池的充电电流限制在1.4A。 由于此设计的知识产权,我无法在公共支持论坛中共享原理图。 请参阅案例 CS0090929。 您的技术支持同事已经批准了原理图并进行了小幅审阅。 因此,请不要在此公共支持论坛中共享这些文件。

我们希望获得一些进一步的帮助吗?

感谢您的重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您是否在这种工作模式下测量过效率?

    检查 VIN 引脚上的电压、输入电流、BAT 引脚上的电压和电池电流。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我刚刚要求我的客户测量上述电流和电压。 希望我今天收到了这些报告、然后我将在这个论坛上发布这些报告。

    此致、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Barry、

    随时向我们提供最新信息。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    有更新吗? 如果没有、我将假定您的客户已解决他们的问题并关闭此主题。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    由于我们在一段时间内没有听到您的反馈、我将关闭此主题。

    如果出现其他问题、请发布新问题。

    此致、

    Joel H