请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24250 尊敬的先生、女士:
我们在其中一个设计中使用了 BQ24250RGET、该器件在电池电量耗尽的情况下变得非常热(71°C)。 我们通过 USB-C 连接器2.1A 提供、并将电池的充电电流限制在1.4A。 由于此设计的知识产权,我无法在公共支持论坛中共享原理图。 请参阅案例 CS0090929。 您的技术支持同事已经批准了原理图并进行了小幅审阅。 因此,请不要在此公共支持论坛中共享这些文件。
我们希望获得一些进一步的帮助吗?
感谢您的重播。