This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:5V 通道1输出变为低电平

Guru**** 2508365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847858/tps51120-5v-channel-1-output-going-low

器件型号:TPS51120

使用 TPS51120设计稳压电路与数据表类似。 它在2个电路板中工作。

但在第三个电路板中、CH-1输出为5V、持续100ms、并降至0V。  在此期间、EN1仍然为高电平、PGOOD1将变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirdi、

       您在设计中使用的电流感应机制是什么? 如果您使用外部感应电阻器进行感应、能否探测电流感应电阻器上的电压并向我们发送波形? 如果您使用的是 RDSon 感应、您能给我们提供阈值设置电阻器的值吗? 此外、请向我们提供您正在使用的 FET 的器件型号。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、上传原理图

    2、尝试更多电路板以确认是否是单板问题。 如果是单板问题、请交换 IC 以仔细检查 IC 或电路板问题。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../161019.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加5V、DRVH 和 CS1的原理图和 CRO 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用图片而非 zip 文件上传原理图和波形? 您是否确认了我的第二个问题?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4431.SD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了3块电路板、设计工作正常。 我在第4块板上遇到了此问题。

    附加的图像:

    (1) VCC_5SB_F (黄色)和 DRVH1 (绿色)

    (2) CS1 (黄色)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中似乎没有太弱、导致无法启动。

    由于您有3块板工作正常、因此仅找到了一个问题板。

    我建议

    1、关于问题板、 如果3.3V 输出电压工作正常、您可以断开5V 输出电压的保险丝 F7、以仔细检查它是否正常工作。

    2、如果从项目1中未找到、建议在正常波导和问题板之间交换 IC、以检查问题出在电路板或 IC 上?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形显示 TPS51120未达到稳压状态、并且似乎在其到达稳压之前关闭。

    可能的原因:

    1)过流

    我的计算结果显示电流限制应该大约为17A、但是如果输出上有过多的负载、则器件将无法达到目标输出电压、并将关断以防止损坏器件。

    2) 2)频率

    TPS51120在导通时间脉冲之间具有最短关断时间、这限制了开关频率可在输出端生成5V 电压时运行、最短导通时间可能会由于欠压保护而阻止器件达到稳压并触发关断。

    3)稳定性

    I 电流模式控制、控制环路的稳定性始终是一个问题、如果环路不稳定、则可能触发 UVP 并关断器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长时间没有对此问题的答复、将关闭此主题、如果有更多问题、您可以重新打开它。

    裕昌