This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:MOSFET 作为导通元件

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852292/uc1834-sp-mosfet-as-pass-element

器件型号:UC1834-SP
主题中讨论的其他器件:UC1834

您好!

在反激式直流/直流转换器后、我将 UC1834用作稳压器、将 MOSFET (JANSR2N7550T1)用作导通元件。 稳压器的输出规格为 Vout=4V、Iout=0.2A 至2.5A。 现在、当我将负载电流从0.2A 增加到2.5A 时、1834 (1834的 Vin+与 MOSFET 的源极端子相同)的输入电压从11V (轻负载时)变化到6V (最大负载时)。 如果我在 MOSFET 源极(UC1834的 Vin+)处没有保持这么高的电压、则转换器会在加润滑脂的负载电流时关闭。 我对此问题有3个问题。
1. MOSFET 是否不适合此应用?
2.在 BJT 被用作导通元件的情况下是否会出现同样的现象?
3. MOSFET 作为导通元件运行的偏置是否未正确完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anjali、

    在看不到原理图的情况下、很难对器件的运行进行评论。

    是否可以查看原理图以便我更好地了解操作?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Daniel。 如果您可以提供电子邮件 ID、我将向您发送原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anjali、

    我已通过电子邮件将您设置 E2E 帐户的帐户发送给您、以了解相关信息。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此操作已脱机

    谢谢、

    Daniel