您好,
我已经为 TPS546C20A 提供了2种不同电压的原理图、需要帮助查看原理图。
| 稳压器 | 设计 | 效率 |
| TPS546C20A | 0.84V @ 35A | 83.49% |
| TPS546C20A | 3.3V @ 30A | 94.58% |
的原理图如下所示:
0.84V:
3.3V:
如果设计中有任何问题、请告诉我。 或者、如果需要查看任何内容。
此致、
Ranjana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我已经为 TPS546C20A 提供了2种不同电压的原理图、需要帮助查看原理图。
| 稳压器 | 设计 | 效率 |
| TPS546C20A | 0.84V @ 35A | 83.49% |
| TPS546C20A | 3.3V @ 30A | 94.58% |
的原理图如下所示:
0.84V:
3.3V:
如果设计中有任何问题、请告诉我。 或者、如果需要查看任何内容。
此致、
Ranjana
尊敬的 Ranjana:
我注意到一个基本问题。 WEBENCH 设计假设您使用 PMBus 配置器件。
对于0.84V 输出、使用22.6K 下拉至接地的 VSEL 引脚可提供0.85V 的输出电压。 这比您的0.84V 目标值高10mV。 请检查您是否对此满意。 否则、您必须在输出端使用适当的反馈分压器网络、并使用 VSEL 选择较低的基准电压。
对于3.3V 输出、根据数据表、使用10k 拉至接地的 VSEL 不是有效选项。 WEBENCH 将其拉至 BP3、这意味着使用 PMBus 通过 VOUT_COMMAND 设置引导电压。
此致、
Gerold