This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2889:问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2889
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850829/ucc2889-question

器件型号:UCC2889

对 UCC2889有几个问题。
在双反激式配置中将 UCC2889用作离线偏置电源中的控制器、类似于应用手册 u-149。 在应用中、输入电压范围为600 - 1500V。 设置 Ron 以使进入 Ton 的最小电流大于220uA、但 UCC2889仍会进入线路电压故障模式、并具有0.5msec 的关断时间脉冲。
第一个问题、进入 Ton 引脚的最小电流是多少、以便 IC 运行而不是输入电压故障? 电流是否应为启动电流和线路故障的最小 I (Ton)电流之和?
第二个问题、如果 VCC 引脚连接到外部电压、为什么与 VCC 引脚仅连接到旁路电容器时相比、Ton 周期会发生变化?
第三个问题、当控制器运行时、为什么第一个反激级中输出电容器两端的测量电压是基于 Vout = VIN*d/(1-d)计算得出的电压的两倍? 计算得出的电压为85V、测量电压为130V。 让我知道解决这些问题需要有关设置的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我将在下周与设计团队进行咨询后、再接再回您。

    谢谢、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    请在下面查找我的意见:

    1. Ton 基本上是一种线电压控制:它具有以下主要功能:CT 放电(Ton 电流路由到 Vcc)、CT 充电(通过 Ton 的电流用于为 CT 充电、而小电流用于感应为此而使用的线电压(220uA)。 当驱动为高电平时、CT 计时电容器消耗电流。 请参阅数据表中的 ICHG 与线电压间的关系图以检查该值。  
    2. 通常情况下、Vcc 不直接连接到外部电源。 如果是这种情况、根据我的理解、唯一的预防措施是限制 Vcc 电流(<5mA)以避免器件过载。
    3. 应用手册建议,第一个反激式拓扑的输出将如 您建议的那样为 Vin*(d/1-d)。 然而、由于占空比将加倍、级联的输出将具有更高的输出电压。 我不太确定您在这里的问题、但您能否共享原理图和设计参数、以便更好地了解您的问题。

    此致、

    区域