This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:功能安全需求提供 IC 级 FMEA

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950-Q1, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846785/ucc28950-q1-functional-safety-need-provide-ic-level-fmea

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1

在汽车应用中使用 UCC28950-Q1、需要通过功能安全测试、您是否支持向我们提供 FMEA 文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Maka

    我将看到我们在 UCC28950-Q1上有哪些文件。 请注意、TI 为 UCC28950-Q1 UCC28951-Q1提供了引脚2引脚替代器件、可在过载情况下以最大占空比提供更高的性能。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    谢谢!

    如果您在其中找到任何有用的文件、请直接发送给我 、我 将与客户侧一起检查 UCC28951-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maka、

    很抱歉,我一位非常熟悉这一部分的同事因生病而外出,刚回来。

    我将在明天看到我是否可以得到响应。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maka

    我们没有针对 UCC28951-Q1/UCC28950-Q1的 FMEA 分析、但我们确实有引脚故障图、如果您通过电子邮件联系我、请发送至 colingillmor@ti.com

    一般而言、我们可以为客户提供其他信息、但必须要求提供这些信息、我需要先了解项目的商业详细信息-请在您的电子邮件中包含商业详细信息。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maka

    我找到了此器件的 DFMEA 分析、如果您向我发送了电子邮件、我可以将其发送给您。

    此致

    Colin