This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:仿真模型

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850238/tps562201-simulation-model

器件型号:TPS562201
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我想使用仿真模型检查增益裕度。 我检查了 Webench 和 TINA-TI 仿真模型、但它们似乎不支持波特图。 您能否给出支持波特图的仿真模型(TINA-TI 模型)?  

随附的文件是 TINA-TI 电路、该电路从 Webench 进行转换、但无法检查增益裕度。

此致、e2e.ti.com/.../TPS562201_5F00_sim_5F00_20191023.TSC
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

       您从 WEBENCH 为 TPS562201下载的 TINA-TI 模型是一个瞬态模型、您将无法使用它进行波特图仿真。 由于这是 DCAP2架构部分、因此我们没有适用于该器件的波特图模型、因为对小信号行为进行建模非常具有挑战性。 您将找到通常适用于峰值电流模式和电压模式架构的波特图模型。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否推荐用于波特图仿真的器件?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

      您能告诉我们您的输入电压、输出电压、输出电流要求吗? 请告知我们任何精度、瞬态响应、同步功能要求。

    我们将能够根据您的输入推荐器件。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为您的请求创建新主题、谢谢。