This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:如何在使用 LDO 时实现 bq25570的电压监控功能?

Guru**** 1856940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TPS3700, TPS3836, TPS3890
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852029/bq25570-how-to-realize-the-voltage-monitoring-function-of-bq25570-when-using-a-ldo

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3836TPS3890

尊敬的工程师

我使用 bq25570进行了伺服 。 我的应用需要非常快速的响应、并且它没有电池、因为我使用电容器来存储收集的能量。 但是、由于冷启动、bq25570在开始时充电缓慢(在冷启动后、速度仍然无法满足我的要求)。 我决定尝试使用倍压器电路+监控器+ LDO。  

使用 bq25570时 、我设置 Vbat_ok_hyst=2.8V、放电停止阈值(V_bat_ok)=2.2V。  使用 bq25570时、VBAT_OK 引脚在 VBAT=2.8V 时立即启用 Vout_EN、Vout 将会打开、直到 Vbat 放电 至2.2V、此时 Vbat 将再次充电。  

 如果我使用  倍压器电路+监控器+ LDO、如何实现此功能?  我知道、监控器仅监控一个阈值。 还有一个窗口检测器、用于监测 低阈值和高阈值。 它们都无法提供所述的功能。 因为电容器最初需要从0V 充电。  例如、如果使用监控器(2.8V 阈值)、 则使用 LDO (输出1.8V、2 <Vin<5), the supervisor enable the LDO by RESET pin when Vcap rises to 2.8V.  随着 LDO 消耗能量、VCAP 将下降并低于2.5V、以便监控 器立即禁用 LDO。 VCAP 似乎 永远无法放电至2.2V。  窗口检测器中可能会发生同样的情况。 例如、使用窗口检测器(2.2V 低阈值、2.8V 高阈值)时、LDO 将 在 Vdd 达到2.2V 时启用。

最后、如何为 LDO 设置一个窗口(类似于 V_BAT_OK、V_BAT_OK_HYST)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    我将把您的线程转移给 LDO 团队、因为您的设计中不再使用 BQ25570。 希望他们能帮助您找到合适的器件。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许最好将此问题转移给电压监控器团队?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    我相信您要寻找的器件是 TPS3700。 注意:我不确定您要寻找什么特性电流、但 LDO 主要尝试调节其输出电压。 电流限制通常用于自身的自我保护。类似 TLV767的 LDO 具有良好的浪涌电流控制和折返电流限制、这可能会降低在尝试为电池充电时热振荡的占空比。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 电流很小。  我可以分享一张图表进行说明。 但是我现在没有笔记本电脑。  

     我的应用是能量收集。  能源是射频。 交流/直流电路为储能电容器充电、监控器监控电压、LDO 稳定电压。

    我将学习 tps3700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    对于能量收集、我们有一款全新的超低 Iq LDO TPS7A02。 请看一下、让我知道您的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我几天前见过它、但我在 DigiKey 或 Mouser 上找不到它。  我买了正在路上的 tps3836。  您确定 tps3700可以满足该要求吗?

    在我的应用中、开始 时、我需要在充电期间将 Vcapacitor 从0V 降低到2.8V、 LDO 应禁用、以便 EN 引脚应为低电平。 一旦 VCAP 达到2.8V、EN 引脚应处于高电平、LDO 开始工作。 VCAP 将下降、当达到2.2V 时、EN 引脚应再次为低电平。 则 Vcapacitor 将在2.2V 至2.8V 的电压范围内环路。

    示例电路将输出 A、B 连接到 EN 引脚。 从时间图中可以看到、Tps3700输出的输出 A,outputB 始终为高电平、因此 LDO 将始终处于启用状态。  我是对的吗?

    如果我 错了、您能向我解释一下吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成一些搜索后。 我认为我要查找的函数是" UVLO 迟滞窗口"。 我需要的是迟滞。  如何实现如此大的迟滞?例如、ADI 公司的 LTC3588具有1V 的迟滞。 BQ25570的器件。 迟滞可通过外部电阻器进行调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李鹏

    很抱歉,我很困惑,我不能完全确定你希望实现什么。 我们有电压监控器、可监控电压并根据输入监控器电压的状态输出逻辑高电平或低电平。 TPS3700用于窗口电压监控、如果将 OUTA 和 OUTB 连接在一起、只要 INA 和 INB 处于电压窗口内、输出就会保持逻辑高电平。 如果您只需要欠压检测、但需要较大的迟滞、则可以实现一个迟滞电阻器、该电阻器从输出端反馈回感应监控器电压引脚、如 http://www.ti.com/lit/an/slva360/slva360.pdf 所示

    注意:只要器件具有开漏输出拓扑和单独的感测输入、您就可以使用上面的应用手册向任何电压监控器添加迟滞。

    如果您可以提供应用所需的时序图、这将帮助我更好地了解适合您的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在更了解此函数。 它基于 施密特触发 


    这是我的应用的时序图。 压电 式能量收集装置为电容器充电。 在电压达到 Vth 之前、电容器不得放电。 达到 Vth 时、监控器启用负载。 电容器将放电至 VLT、监控器应禁用负载、以便电容器可以再次充电。   

    现在、我知道使用一些晶体管或比较器可以实现迟滞。  存在混淆。  这种电路似乎需要基准电压。  然而、在我的应用中、唯一的电压源是电容器动态变化。

    如何确保稳定的基准电压?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李鹏

    我们以前没有看到过这种用例。 但是、要回答您的问题、电压监控器等效于具有迟滞和集成电压基准的比较器。 您将需要使用具有单独 VDD 和感应引脚的电压监控器、例如 TPS3890。 但这意味着您需要为 VDD 提供稳定的电压才能使器件运行。

    您能否为我提供方框图、以便我更好地了解系统? 如果信息敏感、请发送电子邮件至 michaeldesando@ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李鹏

    如果您仍需要支持、请告诉我。 谢谢