主题中讨论的其他器件:TPS92518、 LM3409HV、 LM3409
你好。
我已经启动并运行了一个原型硬件。 喜欢这个部件。 喜欢线性度。 我正在取得良好进展。
在调试 python 测试脚本的过程中、我在器件尝试泵电流时插入了负载。 占空比约为40%。 模拟调光被设定为极低(PeakCurrent 被设定为大约120mA)。
我在电路中使用350uH 电感器、这是在低电流时实现线性所需的、其他的一切都是库存的。
我以前遇到过这样的问题、即在输出打开时移除负载、并在输出和 Vin 之间添加了一个二极管、以保护器件免受高压的影响。 该二极管在损坏的电路中仍然工作、因此我怀疑在器件尝试驱动电流时、在插电期间会发生其他一些过程。
请注意、在我插入故障通道并终止 TPS92518之前、我已插入11个通道而未发生任何事件。
我复制此问题的原型数量有限、由于复制此问题会导致两个通道断开、因此我想先了解一下在何处查找、然后再开始清除端口。
如果您有任何建议、我们将不胜感激。 我也会回答您的任何问题。
谢谢。