This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:特殊时刻的工作模式(断路器或限流器)

Guru**** 2636165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS259824OEVM, TPS25982, TPS24751, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852146/tps259824oevm-working-mode-circuit-breaker-or-current-limiter-at-special-moment

器件型号:TPS259824OEVM
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS24751TPS2493

您好!

在我们对 TPS259824OEVM 进行测试期间、有一些有趣的发现。 请查看随附文档中的详细信息。 如果有人能提供任何建议和解释、我将不胜感激。

谢谢!

Michael

e2e.ti.com/.../TI-TPS259824OEVM-Test-Problem-Report_5F00_20191030.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的支持!

    器件(电流限制类型或断路器类型)在期间始终以电流限制模式启动

    • 从过载故障中重新启动
    • 输出端过载时、EN/ULVO 复位
    • 输出端启动至过载状态

    我们计划在下一版数据表中更清晰地添加到数据表中。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的及时反馈。

    现在、我知道我们的测试结果的原因。 我的理解是:TPS259824O 仅在正常工作条件下(无任何过载电流)作为"断路器"工作。 在大多数其他情况下(例如您提到的三种情况)、它实际上充当"限流器"。 正确吗?

    如果正确、我想知道是否有任何方法可以解决这个问题。 大多数情况下、"断路器"不能作为"断路器"运行、这是非常不利的。 之所以选择断路器、是因为我们希望并假设它在任何情况下都可以用作断路器(绝不在限流模式下工作)。 TI 是否知道我们是否可以对器件的外设电路(或任何其他解决方案)进行任何硬件修改以达到我们的设计预期?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    是的、您的理解是正确的。

    在高 VDS 模式期间、所有这些保护器件都在电流限制中进行控制、以实现 FET SOA 保护。  

    您能否分享您的应用用例、系统方框图和系统规格、以便我可以考虑解决可能性。

    谢谢、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请使用电子保险丝和我们的设计预期检查附件是否适用。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢!

    Michael

    e2e.ti.com/.../Application-of-TPS259827ONRGE_5F00_20191031.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您提供方框图和详细信息。

    您是否尝试将 TPS25982 器件用作电源和 LED 负载之间的恒流 LED 驱动器(其中 LED 负载可能会因串联 LED 数、 并联灯串数、亮度等而变化)?

    您是否具有要 测试的 LED 负载和 TPS25982 EVM。 ? 如果是-您能否发送软过载条件开始的测试波形。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们不会将 TPS25982器件用作恒流 LED 驱动器。 我们的目的是使用电子保险丝代替传统保险丝、因为: (1)我们希望产品中的保险丝能够在无需用户干预的情况下从故障中恢复。 (2)与 PTC 相比、电子保险丝在我们的应用中具有许多优势。 (3)我们还想使用其集成电流监控功能。

    下图显示了使用我们的 LED 灯串对 TPS259824OEVM 进行测试时的波形。 EVM 的主要设置为:ILIM = 3A、ITIMER = 2ms、RETRY_DLY = 1s、NRETRY =无限期、VIN = 5V。

    首先、LED 以低亮度模式工作、因此流入灯串的输出电流很低(小于1A)。 然后、我使 LED 以"全白"模式工作、因此它们消耗的电流最高(比 ILIM 高几百 mA)。 该器件因高电流而跳闸、并几乎立即关闭其 MOSFET、这正是我们所期望的。

    大约1s 的重试延迟时间后、器件尝试重新启动。 我们预计、由于负载电流较高、器件将立即再次跳闸。 然而、由于器件在电流限制模式下重新启动、它仍然以低于指定输出电压的方式向负载输出功率。 一些 LED 以"全白光"点亮、一些 LED 以错误的颜色点亮、一些 LED 根本没有点亮。

    我们希望器件每次重新启动时、如果输出端仍然存在过载情况、它都会立即切断电源输出、因为它是一个断路器。 我们希望器件仅在过载情况消失后输出功率。 我想知道、我们是否可以做任何事情来使器件满足我们的设计预期。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您提供更多详细信息。 我清楚地了解了您对器件的应用期望。 在 TPS25982器件中,断路器计时器在电流限制模式下重新启动时不起作用,因此该器件会继续进行电流限制,直到因功率耗散(Vin-Vout)*ILIM 在电流限制模式下达到热关断为止。  

    对于您的应用、电压和电流电平较低、因此器件不会进入热关断状态。

    TPS24751是满足您需求的理想选择。  TPS24751重新启动功率限制或电流限制(始终为低电平)、断路器计时器始终处于激活状态、如下所示。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的推荐。

    刚刚简要了解了 TPS24751的数据表。 其建议的 VCC 范围为2.5V 至18V、但最大额定值可为30V。 在我们的情况下、输入电压可以高达24V。 TI 是否在高于18V 的任何电压下测试了此芯片? 这会影响其性能和功能吗?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    抱歉、我忽略了电压规格。

    TPS2493是一种选件。 它具有 PG 输出和 IMON 特性、并在9V 至80V 输入之间工作。 还可以吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的推荐。

    我们的应用可能有一点特殊。 输入电压范围为5V 至24V、其最大电流可达7.5A。 我在 TI 网站上查看了这些"电子保险丝和热插拔控制器"产品。 TPS25982似乎是唯一一款具有内部 MOSFET 的芯片、可同时满足我们对电压和电流的要求。 否则、应使用具有外部 FET 的热插拔控制器。 根据我的搜索结果、UC3914或 UC2914可能是我们的选择。 想知道您是否有其他建议。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    其他选项是监控 TPS25982的电流输出(IMON)、然后在电流在定义的间隔(几毫秒)内高于特定阈值时禁用器件。 这种方法需要在系统中使用微控制器。

    谢谢、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的帮助和所有这些建议。

    我们将进行更多调查、以了解如何处理此问题。

    谢谢!

    Michael