主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
bq35100检测 EVE_ER34615 (19000mAh) 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)电池
1 μ s 当我、CC 偏移和电路板偏移时、bqstudio 报告:校准-感测电阻器上的电流、请确保没有电流流动、然后重试校准。
我从https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/785441/2912877#2912877获取信息
CC 偏移和电路板偏移是在校准过程中使用校准插件更改的值。 当0电流流经计算 CC 偏移(短 SRN-SRP)和板偏移(开路 SRN-SRP)时、这些引脚在内部短接 SRN 和 SRP、在内部打开 SRN 和 SRP。
短而开路的 SRN-SRP 可以执行此操作来完成 bq35100的校准?
2、我的电池:EVE_ER34615 (19000mAh) 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)快递
对 chem id 进行编程可对 OCV 表和 电阻表进行编程。
关于这些表信息、现在我有一个问题: OCV 表和 电阻表数据如何闪存到我的项目?
当我的n`t 进入批量生产时、我将会有这么多芯片、 我无法通过 bqstudio 将其闪存。
只有当我启动 bq35100芯片时、才能对 chem id 进行编程。
我该怎么做?
谢谢。