This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:校准问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851761/bq35100-bq35100-calibration-problem

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

bq35100检测 EVE_ER34615 (19000mAh) 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)电池

1 μ    s 当我、CC 偏移和电路板偏移时、bqstudio 报告:校准-感测电阻器上的电流、请确保没有电流流动、然后重试校准。

我从https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/785441/2912877#2912877获取信息

CC 偏移和电路板偏移是在校准过程中使用校准插件更改的值。 当0电流流经计算 CC 偏移(短 SRN-SRP)和板偏移(开路 SRN-SRP)时、这些引脚在内部短接 SRN 和 SRP、在内部打开 SRN 和 SRP。

短而开路的 SRN-SRP 可以执行此操作来完成 bq35100的校准?

2、我的电池:EVE_ER34615 (19000mAh) 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)快递

 对 chem id 进行编程可对 OCV 表和 电阻表进行编程。  

关于这些表信息、现在我有一个问题: OCV 表和 电阻表数据如何闪存到我的项目?

   当我的n`t 进入批量生产时、我将会有这么多芯片、 我无法通过 bqstudio 将其闪存

只有当我启动 bq35100芯片时、才能对 chem id 进行编程。

我该怎么做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    执行 coffset 和电路板偏移校准时、请禁用负载、并断开充电器、以确保没有电流。 我不建议短接 SRN 和 SRP 引脚。

    -对于大规模生产、配置完器件后、您将导出一个黄金文件、您可以使用主机在其他器件上解析该文件。 黄金映像可以是一个 srec (标准全罗拉文件格式),也可以是一个闪存文件 fformat (bqfs 或 dffs)(包含 i2c 命令和包含固件和/或数据闪存设置的数据的文本文件)。 请参阅产品文件夹上的器件 EVM 用户指南和其他应用手册或其他信息。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板 bq35100  `s 了许多其他芯片、它`s 一个整体、与 EVM 不同、很难禁用负载。

    许多芯片在电路板上电时都能正常工作。  我的电路板只能进入 低功耗状态、但不能无负载。

    因此、我需要很多帮助来了解如何 配置 Coffset 和电路板偏移校准。

    就在上面、  bqstudio 报告:校准-检测电阻器上的电流、请确保没有电流流动、然后重试校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、您无法使用电流运行电路板失调电压和 cc 失调电压校准

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 TI 设计有疑问。

    校准 CUURENT 必须-1000mA。不是-1000、bqstudio 报告错误。

    这是一个非常奇怪的请求。  

    它不是 EVM、`s 恒流负载、然后是 CAN。